This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1174:串行数据输出行为

Guru**** 2794755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1136607/ads1174-serial-data-output-behaviour

器件型号:ADS1174

如果该器件配置为 SPI TDM 输出格式、 CH1-4 读取在 DRDY hi>lo 转换时开始、但 在下一个 DRDY hi>lo 转换之前未完成(由于相对较慢的 fSCLK)、ADC 输出数据流是否复位、以便在第二次 DRDY 转换发生后开始传输新的 CH1-4结果?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    首先、欢迎访问 TI E2E 社区。

    如果在下一个 DRDY 之前未读取数据、则该数据实际上会损坏。  内部输出数据寄存器将会更新、因此您将丢失之前尚未从 ADC 计时的任何数据。  例如、如果您在下一个 DRDY (通道1至3)之前仅为72位计时、则会丢失通道4的数据。  理论上、如果连续为数据计时、则可以正确检索接下来的3个转换结果通道、但位数可能会发生移位、具体取决于 SCLK 与 DRDY 信号的相对相位、因此此时数据可能会损坏。

    我们建议以1、1/2、1/4等的 f-SCLK/f-CLK 比率运行 SCLK  如果 SCLK 的运行等于 CLK 或1/2*CLK、那么无论 ADC 模式如何、您将始终有足够的时间为所有4个通道计时输出器件。

    如果我理解您的问题、是的、数据流将使用新的转换结果进行重置。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复,回答了我原来的问题。

    您能解释一下为什么需要以这些比率设置两个时钟(fSCLK 和 fCLK)(如果它们不是?),是否有任何要求控制这两个时钟的相对相位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    为了使器件正常运行、不需要以这些比率设置这些时钟、但如果不设置、则会增加噪声。  如果时钟的差异不保持在建议的比率中、则时钟的差异将在噪声频谱中产生杂散。  理想情况下、两个时钟彼此同相并由相同的时钟源生成。

    此致、
    Keith