Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28, TSW14J50EVM
主题中讨论的其他器件:AFE58JD28、 TSW14J50EVM
你(们)好
在我们的公司中、我们正在开发基于多张超声卡(发送器和接收器)的测量系统。
我们有兴趣用一些 AFE58JD28和 TSW14J50卡替换我们(从其他公司购买)的卡、当时我们希望可以使用 HSDCPro Automation DLL。
在集成工作期间、我们发现使用 dll 需要打开 GUI 并直接连接到电路板。
以下是一些问题:
1) 1)是否有方法可以同时对多个卡使用 HSDCPro Automation DLL、而无需使用 UI 来切换电路板?
2)我们看到、如果有弹出消息(在 UI 屏幕上)、则在消息关闭之前不会执行 dll 命令。 我在论坛上的一个问题中看到、以前有 HSDC Pro v5.201版本可以选择禁用弹出消息。 是否仍然可以获得此版本?
3) 3)我们曾考虑尝试自行编写控制软件、是否有低级文档? 例如、如何执行捕获命令、或者应访问 DDR 中的哪个地址来接收采样信息?
非常感谢
Moshe Oziel