This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:DAC38RF82EVM 问题

Guru**** 2898830 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, DAC38J84, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132533/dac38rf82evm-dac38rf82evm-questions

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38J84TSW14J57EVM

您好,

一位客户遇到以下问题:

  【请问 DAC38RF82EVM 是否只能生成一般的正弦波? 我之前问过技术支持、说过如果我们要生成方波、我们需要拆除 TCM3-452X-1+变压器。  在我看来、这个变压器的功能是一个2:1阻抗变压器、此变压器用于50Ω Ω 负载的阻抗匹配、差分到单端转换、以及 DAC 输出的直流偏置。 如果将其移除、如何将其与探测器匹配?

2.在哪里可以找到 此评估板的编程方法(例如.TSW 文件,软件和编程示例)?】

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalyn、

    为了匹配输出阻抗、通常使用所附文档中所示的电阻器网络、该网络将放置在 DAC 和放大器之间、用于直流耦合应用。 我还附上了使用 DAC38J84连接到三个放大器和一个变压器的电路板的原理图示例。  

    软件和 EVM 用户指南可从 TI 网站上的 DAC38RF82EVM 产品文件夹中下载。 在用户指南的第3.2节中、介绍了如何从 GUI 保存寄存器设置。 然后、如果用户不想使用 GUI 选项卡输入所有值、这些.cfg 文件可用于在加电后加载所有 DAC 寄存器。  

    DAC38RF82EVM 与 TSW14J57EVM 图形发生器搭配使用。 TSW14J57EVM 使用 HSDC Pro GUI 软件、该软件使用.TSW 文件向 DAC 发送定制测试数据。 在 PC 上安装 HSDC Pro GUI 后、可以在附件中所示的位置找到.TSW 文件的示例。

    此致、

    Jim

    Jime2e.ti.com/.../5482.TSW3080EVM_2D00_SCH_5F00_E2_5F00_3_5F00_30_5F00_c.pdfe2e.ti.com/.../DAC-to-Op-Amp-Part-1_2C00_-Current_2D00_sinking-DACs-slyt342.pdf    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢你的答复。

    客户希望使用  DAC38RF82EVM 生成方波、如果他移除了变压器以实现该效果、演示板上有两个变压器、T5和 T7、哪一个应该移除?  

    此外、如果移除、是否需要添加电阻器网络以匹配端接电阻器? 谢谢

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    由于只有一个 SMA 可用、因此 CHB 不能轻松配置为差分输出。

    要转换 CHA、用户必须执行以下操作:

    删除了 T7、L10、C398。

    使用正确的上拉电阻器值安装 L7和 L8。  安装0欧姆的 R248和 R241。

    将 C413和 C399替换为0欧姆电阻器。

    随附的文档介绍了如何在连接到放大器时正确端接输出。  

    此致、

    Jim  

    e2e.ti.com/.../DAC38RF8x_2B00_LMH5401_5F00_interface.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jim、

    感谢你的答复。

    我想再次确认、根据上述步骤、它是否输出方波? 客户希望输出方波。

    [引用 userid="71232" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132533/dac38rf82evm-dac38rf82evm-questions/4205274 #4205274"]使用正确的上拉电阻器值安装 L7和 L8 [/quot]

    您建议的价值是什么?  

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    这取决于 DAC 驱动的内容。 负载的阻抗是多少? 根据我发送的随附示例、与负载阻抗并联的上拉值应为~ 50欧姆。 客户计划使用的满量程输出电流也会影响使用的上拉电阻器值(请参阅随附的示例 I Sent)。   

    您还需要更改连接到这些电阻器的偏置电压。 这并不容易、因为它需要从 L7和 L8中移除+1.8V_VDDOUTA 迹线。 一种方法是安装新部件、以便仅将一端焊接到连接到 IOUTAP/N 的板焊盘上、而另一端连接到外部电源电压。 根据我发送的示例、这将是5V。

    此致、

    Jim