This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC12DL3200EVM:直流耦合

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC12DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1137361/dac12dl3200evm-dc-coupling

器件型号:DAC12DL3200EVM

我们希望在 两个通道都是直流耦合的情况下使用 DAC12DL3200EVM。 我们从原理图中看到、电路板是交流变压器耦合的。 我们是否有方法可以更改 PCB 上的组装元件(即 L1、L2、L3、L4和交流耦合电容器、变压器或您建议的任何其他元件)、以将输出转换为直流耦合单端? 请注意、我们在两个通道中的每一个通道上的最大频率为150MHz、采样率为600MHz。 如果回答正确、您是否曾测试过此类配置? 您是否有任何与直流耦合共享的测量结果?

谢谢、 此致

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡

    我们尚未使用直流耦合应用测试此 EVM、也未进行任何测量。  

    如果您要尝试配置电路板、则必须执行以下操作:

    将 L1和 L2替换为50欧姆电阻器。

    移除 FB43并将外部2.55V 偏置连接到连接到 C327的 FB43焊盘。 这将提供 DAC 所需的1.8V CM 电压。

    删除 T3。 使用 T3的引脚4和5作为直流耦合输出。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您还需要将 C328和 C329替换为0欧姆电阻器。