This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:有关 ADS1299的设计问题

Guru**** 2797415 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133841/ads1299-design-question-about-ads1299

器件型号:ADS1299

尊敬的专家

目前、客户定义的产品形状如下:主板位于红框中、耳塞红色部分中圈出的金属部分是电极。 我有疑问、因为 ADS1299的当前设计在主板上、所以电极的距离在25-30cm 之间、这样的设计是否会有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      这类问题很难回答、比如"这种设计是否会有任何问题"、 因为产品 设计取决于许多因素、变化、电极、受试者皮肤状况、机械、 外壳、材料、环境和环境。  而且、任何这种情况都可能影响信号完整性和/或 SNR。

      我是否可以询问客户遇到或想到了哪些问题、并希望避免这些问题?

      提高信号完整性的常见解决方案可以使用电池供电设计、相同长度的电极电缆、电缆应经过良好的屏蔽和接地。 客户需要进行广泛的搜索/研究/试验 V&V、以找到适合其应用的合适/合适的电极和电缆。 使用 RLD/偏置功能。 实施和使用模拟和/或数字滤波器。

      客户是否拥有/使用 ADS1299评估套件/板(EVM)?  建议从 EVM 开始。

      客户是否已经使用 ADS1299构建了自己的 PCBA?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。
    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。
    谢谢、祝您愉快!