This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:ECG 信号中的基线漂移

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129882/ads1293evm-base-line-wandering-in-ecg-signal

器件型号:ADS1293EVM

大家好!

我正在观察 ECG 信号在任何配置下的严重基线漂移。 在使用心脏模拟器时、我得到了一个稳定的图形。 但在与人类相连的同时、存在极端的基线漂移。 不是主题正在移动。 我已经尝试使用两个钳位电极、带 ECG 凝胶的灯泡电极、Ag/AgCl 贴片电极。 我使用的是 ADS1293EVM 手册中的默认3导联配置。 有人能告诉我如何改善这些信号吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 TT 是 TT 的分机-

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128782/ads1293evm-channel-3-signal-is-noisy-in-5-lead-ecg

    在上面的主题/标签中、我建议了一些可能的解决方案和寄存器设置、您可能需要尝试这些解决方案和设置来观察和比较信号完整性。 请看一下并告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="517551" URL="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129882/ads1293evm-base-line-wandering-in-ecg-signal/4192461 #4192461"]

    此 TT 是 TT 的分机-

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128782/ads1293evm-channel-3-signal-is-noisy-in-5-lead-ecg

    在上面的主题/标签中、我建议了一些可能的解决方案和寄存器设置、您可能需要尝试这些解决方案和设置来观察和比较信号完整性。 请看一下并告诉我。

    谢谢

    [/报价]

    该 TT 已解决。 现在请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我读的是 "连接人类"?   那么、这里的所有屏幕截图都来自人类主题?

    供参考 、ADS1293EVM 不设计用于连接人体。

    我看到您通常采集15秒。 基线在15秒内漂移了多少电压? 您可以调整 y 轴刻度吗? 它可能很小、但当您将其设置为"自动"时、Y 标度非常好。 确保电缆稳定、不会移动。

    此外、您能否确认在使用 ECG 模拟器时未看到此漂移/漂移?

    您是否拥有或尝试过任何可输出呼吸信号的 ECG 仿真器? 如果是、结果是什么样的?

    您是否启用和使用 RLD 电极?

    您是否尝试询问受试者屏气并保持不动以查看漂移是否改善?

    您能否估算或使用 EVM GUI 估算漂移/漂移频率?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="517551" URL="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129882/ads1293evm-base-line-wandering-in-ecg-signal/4194453 #4194453"]

    我读的是 "连接人类"?   那么、这里的所有屏幕截图都来自人类主题?

    [/报价]

    是的、所有屏幕截图都来自特定的人类主题。

    [引用 userid="517551" URL="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129882/ads1293evm-base-line-wandering-in-ecg-signal/4194453 #4194453"]

    供参考 、ADS1293EVM 不设计用于连接人体。

    [/报价]

    注意到的点。 为了最大程度地降低风险、我在处理人体问题时断开笔记本电脑的交流电源适配器。  我已取得该问题的同意,要求参与实验。  

    [引用 userid="517551" URL="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129882/ads1293evm-base-line-wandering-in-ecg-signal/4194453 #4194453"]

    我看到您通常采集15秒。 基线在15秒内漂移了多少电压? 您可以调整 y 轴刻度吗? 它可能很小、但当您将其设置为"自动"时、Y 标度非常好。 确保电缆稳定、不会移动。

    [/报价]

    是的、Y 轴设置为自动、我得到的一点是、在自动模式下、刻度非常好。 那么、您建议我设置 Y 轴刻度的范围是多少? 我将 确保电缆稳定、不会移动。

    [引用 userid="517551" URL="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129882/ads1293evm-base-line-wandering-in-ecg-signal/4194453 #4194453"]

    此外、您能否确认在使用 ECG 模拟器时未看到此漂移/漂移?

    [/报价]

    是的、当使用 ECG 模拟器时、此漂移完全不存在。

    [引用 userid="517551" URL="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129882/ads1293evm-base-line-wandering-in-ecg-signal/4194453 #4194453"]

    您是否拥有或尝试过任何可输出呼吸信号的 ECG 仿真器? 如果是、结果是什么样的?

    [/报价]

    遗憾的是、我没有任何能够输出呼吸信号的 ECG 仿真器。 因此、我无法说出结果。

    [引用 userid="517551" URL="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129882/ads1293evm-base-line-wandering-in-ecg-signal/4194453 #4194453"]

    您是否启用和使用 RLD 电极?

    [/报价]

    是的、我启用并使用 RLD 电极。 根据我的理解、RLD 向人体注入已知电压以防止其保持悬空状态(处于悬空状态的人体充当天线以拾取所有类型的噪声)。 因此、我启用 RLD 并将其连接到 IN4。

    [引用 userid="517551" URL="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129882/ads1293evm-base-line-wandering-in-ecg-signal/4194453 #4194453"]

    您是否尝试询问受试者屏气并保持不动以查看漂移是否改善?

    [/报价]

    我没有要求主体这样做。 但在将来的测试中、我将检查漂移是否改善。

    [引用 userid="517551" URL="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129882/ads1293evm-base-line-wandering-in-ecg-signal/4194453 #4194453"]

    您能否估算或使用 EVM GUI 估算漂移/漂移频率?

    [/报价]

    频率在不同实验中是可变的。 我没有保留相同的日志。 我将保持该状态并将其发布在这里。

    最后、建议我为 Y 轴设置一个范围、以便我使用该范围来绘制图形并布置在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有确定的 Y 轴范围。 您将需要从末端观察信号/数据、以调整 Y 轴范围、从而将信号保持在图解窗口内。

    我可能建议从 y 轴范围开始、该范围是 ECG 信号最大峰峰值幅度的2倍。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我今天无法进行实验、因为主题不可用。 但我刚才注意到的还有另一件事。

    使用模拟器时、我找不到任何错误消息。 所有字段均为绿色

    但在我发布的图片中、您会发现 LOD、RLDRAIL、CMOR 这三个字段以各种组合显示错误。 这些误差的原因可能是什么、它是否与基线漂移有关?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您指出这一点、是的、它们是相关的/相关的。 请参阅数据表8.3.11.2共模输出范围(CMOR)、8.3.12、8.3.14和8.3.15以及第30页。

    是否启用了与导联脱落检测和/或 PACE 检测功能相关的寄存器? 如果是、您能否先关闭这些内容并查看/观察结果?

    不建议在人体上使用 EVM、但您可能还需要尝试不同的 RLD_BW 和 RLD_CAPDRIVE 设置(数据表第48页)。

    此外、不鼓励也不违法、但您可能希望检查并尝试以下不同的方法:

    电极

    电缆

    GEL

    患者皮肤状况和/或任何毛皮/头发。

    不同的主题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨千春感谢您的回复。 还有另一个我认为可能相关的问题。  

    在 ADS1293EVM 的数据表中、连接器原理图显示如下

    引脚10和11、我假设连接到 DB9连接器的主体、原理图中显示了连接到 GND 的情况。 但是、在使用万用表进行检查时、我发现连接器主体和 GND 引脚测试点之间没有任何导通性。 此外、在我的 ECG 电缆中、屏蔽线未连接到 DB9插头的主体。 那么、请告诉我一点、电缆的屏蔽线是否需要连接到 EVM 的 GND? 我之所以将其称为 GND、是因为 EVM 中的 AGND 和 DGND 使用 R5、R6和 R14进行短接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '未发现接头主体和 GND 引脚测试点之间存在任何导通性'

    是的。 它们未连接到 AGND。

    是的、EVM 板上的 AGND 和 GND 是公共节点。

    您在此处所指的 ECG 电缆是否与您用于 ECG 模拟器的电缆相同?   

    可能不是必需的。

    您能否尝试将 ECG 电缆的屏蔽线连接到 EVM 上的一个 GND TP 环、并查看结果如何?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="517551" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129882/ads1293evm-base-line-wandering-in-ecg-signal/4198211 #4198211"]您在此处引用的 ECG 电缆是否与您用于 ECG 模拟器的电缆相同?   [/报价]

    是的、使用相同的电缆。  

    [引用 userid="517551" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129882/ads1293evm-base-line-wandering-in-ecg-signal/4198211 #4198211"]您是否可以尝试将 ECG 电缆的屏蔽线连接到 EVM 上的 GND TP 环之一、并查看结果如何?

    请查看此内容并在此处发布。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="517551" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129882/ads1293evm-base-line-wandering-in-ecg-signal/4197154 #4197154"]请参阅数据表8.3.11.2共模输出范围(CMOR)、8.3.12、8.3.14和8.3.15以及第30页。

    我发现我的共模检测器是这样配置的。

    由于我正在使用5电极 ECG、我假设来自胸电极的输入也应该在这里启用吗? 我应该将 CMDET_EN_IN4设置为1吗? 请记住、RLD 输出连接到 IN4 (SELRLD 设置为100 ii. e IN4)。 请在这里帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可能需要绕过 CMDET_EN_INX 的不同设置、因为它可能因系统设计和电极而异。

    此外、请查看以下内容-

    您可以为数据表 8.3.11共模(CM)检测器和 8.3.11.1电缆屏蔽驱动和 8.3.12右腿驱动(RLD)尝试不同的组合设置

    例如、尝试不同的设置  

    PACE2RLDIN

    8.6.4共模检测和右腿驱动共模反馈控制寄存器

    CMDET_EN:共模检测使能

    CMDET_CN:共模检测控制

    RLD_BW

    RLD_CAPDRIVE

    您是否 正在设计5导联系统? 对于5导联系统、您可以查看数据表 第9.2.2节5导联 ECG 应用、并注意到这一点

    (1) R1、R2和 C1的 kΩ MΩ 值会因系统/应用而异;这些元件的典型值为:R1 = 100 μ F、R2 = 1 μ F、C1 = 1.5nF。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在将 PACE2RLDIN 设置为0并使用 不同类型的贴片电极后获得以下结果。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您向我们提供反馈。

    您可以选择共享。 不同贴片电极之间有何差异?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。
    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。
    谢谢、祝您愉快!