This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX810:串扰与频率间的关系

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TX810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1136843/tx810-crosstalk-vs-frequency

器件型号:TX810

客户对串扰与频率间的关系数据图感兴趣。 我们是否有任何可以共享的数据?  

TI 信号多路复用器器件的一些数据表中提供了此类图。  TX810数据表中最接近这一点的图是图7、但这确实显示 了串扰与偏置电流间的关系、并且仅绘制了两个频率。 给出了一个频率(10MHz)的串扰规格表数据。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们没有数据表中指定的其他数据。 但有一种方法可以估算其他频率下的串扰。 从图7中、对于给定的偏置电流、您将获得5MHz 和10MHz 的串扰。 使用这两个数字、您可以推断其他频率的数据。 例如、在偏置电流为4mA 时、5MHz 时的串扰为~-72dBc、10MHz 时为-69dBc。 因此、将频率改变2倍、串扰的变化为3dB。 因此、在2.5MHz 下、串扰将为-75dBc。 这样、您也可以估算其他频率。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、您的推断想法似乎是合理的。   但是、您会看到一个错误。 该图显示了10MHz 与5MHz 之间更好的隔离、但我认为这是相反的。  数据表电气规格表中的数据适用于10MHz、该数据与图7 (标记为5MHz)的上图一致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。 图7中似乎有一个错误。 串扰会随着频率的增加而降低。 因此、图7中5MHz 和10MHz 的标签发生了互换。

    此致、

    Shabbir