This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04EVM:如何校准 ADC 的 ads131m04evm 偏移和增益?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04EVM, ADS131M04, TIDA-010036, ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124338/ads131m04evm-how-to-calibrate-the-ads131m04evm-offset-and-gain-of-the-adc

器件型号:ADS131M04EVM
主题中讨论的其他器件: ADS131M04TIDA-010036ADS131M02

如何校准 ADC 的 ads131m04evm 偏移和增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请查看 ADS131M04数据表中的第8.3.11节"校准寄存器"。

    简单总结一下、您将写入2个不同的寄存器:OCALn 和 GCALn。 OCALn 代表偏移、GCALn 代表增益校正。  

    如果您不知道如何获得增益和偏移值、请观看此 TI 高精度实验室视频课程 :https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-ac-dc-specifications-offset-error-gain-error-cmrr-psrr-snr-and-thd?context=1139747-1140267-1128375-1139102-1128657 、下面的课程将讨论此处的其他错误: https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-understanding-and-calibrating-offset-and-gain-adc-systems?context=1139747-1140267-1128375-1139104-1134080 

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    感谢您的回答。  我知道要通过两个寄存器 OCALn 和 GCALn 校准误差、但我仍然想写入值?

    我们有教程吗?

    另一个问题

    OSR@16384 增益@1、 有效分辨率为20.4、 将有3.7个死位、这些死位将全部变为噪声,对吧?

    2^3.7 LSB  变为噪声,转换为电压1.89uV,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    [引用 userid="525886" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124338/ads131m04evm-how-to-calibrate-the-ads131m04evm-offset-and-gain-of-the-adc/4171676 #4171676"]

    但我仍然想写入什么值?

    我们有教程吗?

    [/报价]

    如前所述、请查看上面链接的 TIPL ADC 视频。 下面是本课的屏幕截图:

    如数据表部分的上图所示、从结果中减去偏移电压、因此您只需将与偏移电压相对应的代码写入 OCALn 即可。

    对于 GCALn、 我们在 第9.2.2.4节"校准"中提供了程序和方程。 此外、还提供了有关 OCALn 的有用信息。 下面是专门针对 GCALn 的方程和一般程序的屏幕截图。

    示例代码中也可能有一些有用的东西、请随时查阅:  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811864/faq-ads131m04-ads131m04-example-code 

    [引用 userid="525886" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124338/ads131m04evm-how-to-calibrate-the-ads131m04evm-offset-and-gain-of-the-adc/4171676 #4171676"]

    OSR@16384 增益@1、 有效分辨率为20.4、 将有3.7个死位、这些死位将全部变为噪声,对吧?

    2^3.7 LSB  变为噪声,转换为电压1.89uV,对吧?

    [/报价]

    您 是正确的、但我想强调一个重要的概念。 动态范围和有效分辨率的概念源自噪声、如数据表和下面所示:

    噪声表、表7-1、首先提供 、在 ADC 上进行测量。 然后、我们将其插入上面的公式、以获取数据表中的规格。 因此、该设置的表格显示1.9uV (RMS)、您计算得出的值为1.89uV (RMS)。  

    换句话说、您的数学是完美的、但它是一个基本的不同角度。  噪声会产生死位。 但有助于更详细地说明 ADC 内部实际发生的情况。  

    如果您想了解更多信息、请随时观看 TIPL ADC 噪声视频系列: https://training.ti.com/ti-precision-labs-introduction-to-adc-noise?context=1139747-1140267-1128375-1140017-1140016 我认为该系列与 SAR 和 Δ-Σ:噪声和驱动注意  事项结合使用 training.ti.com/ti-precision-labs-sar-delta-sigma-noise-drive ADC。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    感谢您对患者的解释、我已经了解到 ADS131M04EVM 的偏移和增益校准。 但我还有另一个问题。

    我校准了 ADS131M04EVM 的偏移误差和增益误差。 但大约15uV 的电压无法校准、应如何校准?

    我注意到通道3的偏移误差为+/-15uV、这是相同的参数吗?  是否可以校准该值?

    感谢您的回复、期待您的回复。

     

    OSR@16384、增益@1、通道3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    [引用 userid="525886" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124338/ads131m04evm-how-to-calibrate-the-ads131m04evm-offset-and-gain-of-the-adc/4172514 #4172514"]感谢您对病人的解释[/quot]

    没问题!

    [引用 userid="525886" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124338/ads131m04evm-how-to-calibrate-the-ads131m04evm-offset-and-gain-of-the-adc/4172514 #4172514"]我注意到通道3的偏移误差为+/-15uV、这是相同的参数吗?

    /- 15uV 是一个与噪声无关的典型偏移电压。 失调电压是直流误差、其中噪声 依赖于带宽(BW) 、因此交流电可视为交流电误差。 当您校准偏移时、您应该注意 到、如果您将代码转换为电压、该值可能会落在+/-15uV 范围内。

    无论如何、典型值作为一个范围给出、以帮助用户根据规格做出统计误差决策。 您可以从 TIPL 培训视频 :5.1 ADC 系统误差分析背后的统计信息中了解详情。 我复制并粘贴了一张有关下面讨论内容的非常重要的幻灯片。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-statistics-behind-error-analysis?context=1139747-1140267-1128375-1139104-1128656 

    [引用 userid="525886" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124338/ads131m04evm-how-to-calibrate-the-ads131m04evm-offset-and-gain-of-the-adc/4172514 #4172514"]但大约15uV 的电压无法校准,应如何校准?[/quot]

    根据您的屏幕截图、15uV 以峰峰值为单位、否则被写为15uV (pkpk)。 您可能注意到我在最后一个响应中写入了 V (RMS)、大多数工程师喜欢将 RMS 值上下文中的噪声作为统计数据和分布进行讨论(您可以从 GUI 的直方图选项卡中获取) 表明、在获得 RMS 值的可能性很大的情况下、从统计学上讲、获得峰值噪声水平是不太可能的。  

    高斯分布的快速经验法则是 Vpkpkpk/8 = VRMS。 因此、如果我将15uV (pkpk)/8 = 1.875uV (RMS)除以、这与您之前向我展示的噪声规格相关(f_data = 250SPS、G = 1)。 或者、您应该使用屏幕截图中的平均值、将其转换为代码、然后得到类似的答案。  

    其他想法:

    到目前为止、您的每一个问题都与 TIPL 视频相关。 我强烈建议您首先观看这些 视频、并查看主要常见问题解答以了解更多信息:

     https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1060610/faq-have-a-question-about-adcs-click-here-for-faqs-resources-and-more 

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    感谢您的支持。

       当您校准偏移时、您应该注意 到、如果您将代码转换为电压、该值可能会落在+/-15uV 范围内。

    是的、  这种影响实际上可以在校准后实现。

    我赞成将噪声用作更正常的 RMS 值、 并且主机计算机显示的平均值在校准后也非常小。

    我有一个问题、该平均值是平均值还是 RMS 值? 那么、客户的 MCU 如何获得该值? 是否有相应的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    [引用 userid="525886" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124338/ads131m04evm-how-to-calibrate-the-ads131m04evm-offset-and-gain-of-the-adc/4176260 #4176260"]是的,  校准后实际上可以实现此效果。

    实际上、校准前应该是这种情况。

    [引用 userid="525886" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124338/ads131m04evm-how-to-calibrate-the-ads131m04evm-offset-and-gain-of-the-adc/4176260 #4176260">我是否有疑问:该平均值是平均值还是 RMS 值? 那么、客户的 MCU 如何获得该值? 是否有相应的寄存器或什么?

    好的、我之前讲错了。 RMS 与均值和 Σ(标准差)之间的等式如下:

    RMS^2 =平均值^2 + Sigma^2

    因此、如果没有直流误差偏移(或平均值= 0)、则标准差将等于标准差。 因此、GUI 中的 Σ 是 RMS 中的噪声、我将编辑我之前的响应。 这里假设您已成功校准直流误差、但在我进行数学计算时、这似乎是正确的。

    所有这些都是在 GUI 中计算得出的、因此没有寄存器供客户访问并获取这些信息。 如果 我没有弄错的话、我们的 GUI 使用 LabVIEW 派生的库和公式。 GUI 获取原始 ADC 代码、然后查看所有样本并计算此信息。 如果客户的 MCU 或处理器需要在其系统中计算这些数据、但在实际系统中运行时并不总是需要这些数据、则必须由他们自己计算。

    此时、我很困惑客户的需求是什么。  如果客户希望在偏移背景下查看 ADS131M0x 性能、 那么 GUI 就足够好了。 如果需要更多计算、可以将数据放入模拟工程师计算器中、并查看本底噪声、THD、SNR 等 或者、如果它们适合 MATLAB 或 LabVIEW、则可以使用从 GUI 收集的原始数据自行实现。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    [引用 userid="272387" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124338/ads131m04evm-how-to-calibrate-the-ads131m04evm-offset-and-gain-of-the-adc/4176898 #4176898"]SO、如果没有直流误差偏移(或 Mean = 0)、则标准差等于标准差。 因此、GUI 中的 Σ 是 RMS 中的噪声、我将编辑我之前的响应。 这里假设您已成功校准直流误差、但在我进行数学计算时、这似乎是正确的。
    平均值可以非常接近0进行校准、但标准偏差仍然非常大。 
    在本例中、平均值为0.09、Σ 为14.08。
    客户想要
    精确测试10uV 输入信号、ADS131M04可以吗?
    我们应该建议客户使用哪些参数?

    [引用 userid="272387" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124338/ads131m04evm-how-to-calibrate-the-ads131m04evm-offset-and-gain-of-the-adc/4176898 #4176898"]此时、我很困惑客户的需求。  如果客户希望在偏移背景下查看 ADS131M0x 性能、 那么 GUI 就足够好了。 如果需要更多计算、可以将数据放入模拟工程师计算器中、并查看本底噪声、THD、SNR 等 或者、如果他们对 MATLAB 或 LabVIEW 很好、他们可以使用从 GUI 收集的原始数据自行完成。
    上次我与客户确认他们的 MCU 将处理数据、但他不清楚如何处理客户。 
    我需要再次确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    [引用 userid="525886" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124338/ads131m04evm-how-to-calibrate-the-ads131m04evm-offset-and-gain-of-the-adc/4177309 #4177309"]标准偏差仍然很大。

    提醒一下、sigma 位于代码中。 所以:

    • V_ADC = V_nRMS = n_code*LSB
    • = n_code_*(FSR/2^N)
      • N = ADC 分辨率
    • = n_code*(m*V_REF / G)/2^N
      • M =双极因子= 2。 V_REF = 1.2、G = 1  
    • =(14.08)*((2)*(1.2)/(1))/2^(24)
    • V_nRMS = 2.01uV (RMS)

    在我看来、您就像是在考虑噪声规格。  

    [引用 userid="525886" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124338/ads131m04evm-how-to-calibrate-the-ads131m04evm-offset-and-gain-of-the-adc/4177309 #4177309"]客户想要精确测试10uV 输入信号、ADS131M04可以这么做吗?[/quot]

    作为供参考、下面是一个采用 ADS131M0x 系列的 TI 参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-010036 

    它们在 ADS131M04的输入端使用分流电阻器、并且能够以0.0625%的精度测量50mA。

    快速数学显示它们正在测量:0.05*100*10^-6 = 5uV、精度为0.147%。 因此、是的、这是可能的、TIDA-010036有数据来证明它。 请注意、电子计量在50/60Hz 时具有一个相当知名的信号、其校准过程包括相位校正、因此深入。 我不确定这对客户的项目有多容易。  

    如果我错过了任何东西、请告诉我。

    最棒的

    Cole

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    很抱歉、好久不见回复。 客户已经设计了我们的 ADS131M02器件、因此感谢您的技术支持。

    客户还有另一个问题、客户想知道如何计算 ADC ENOB? 客户基于此: ENOB =(SNM-1.76)/6.02.YT

    这是对的吗?

    ENOB =(SNM-1.76)/6.02

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很高兴听到这个消息。

    [引用 userid="525886" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124338/ads131m04evm-how-to-calibrate-the-ads131m04evm-offset-and-gain-of-the-adc/4193643 #4193643"]客户希望了解如何计算 ADC ENOB?[/quot]

    看起来我已经回答了。 有效分辨率= ENOB

    [引用 userid="272387" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124338/ads131m04evm-how-to-calibrate-the-ads131m04evm-offset-and-gain-of-the-adc/4172447 #4172447"]

    动态范围和有效分辨率的概念源自噪声、如数据表和下面所示:

    噪声表、表7-1、首先提供 、在 ADC 上进行测量。 然后、我们将其插入上面的公式、以获取数据表中的规格。 因此、该设置的表格显示1.9uV (RMS)、您计算得出的值为1.89uV (RMS)。  

    [/报价]

    该方程式提供:

    [引用 userid="525886" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124338/ads131m04evm-how-to-calibrate-the-ads131m04evm-offset-and-gain-of-the-adc/4193643 #4193643"]ENOB =(SNM-1.76)/6.02[/quot]

    当量化噪声是 ADC 噪声的主要来源时适用。 高分辨率转换器通常由热噪声决定。 SAR 和 Δ-Σ:噪声和驱动注意事项 TIPL 视频 :https://training.ti.com/ti-precision-labs-sar-delta-sigma-noise-drive?context=1139747-1140267-1128375-1147914-1148012中对此进行了概述 

     

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    希望大家都好。 我对 ADS131M02 PGA 有疑问。

    MCU 采样输入信号应用  

    1:当输入信号正常时、ADC 的信号传输可在30增益下放大;
    
    2.当输入信号非常小时,我们需要更改开关,使信号以60增益放大;
    
    
    
    我的问题是、当输入信号非常小时、我将运算放大器的增益保持在30增益、然后我将 ADC 的增益调整为2、这是否可以实现相同的效果? 
     

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是允许的、并且对于级联增益级很有道理。 请注意、当增益发生变化时、滤波器需要重新安置。

    最棒的

    Cole