This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:输入范围

Guru**** 2927870 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1137035/ads8568-input-range

器件型号:ADS8568

大家好、

我们收到了客户的此查询。

ADS8568的数据表中指出、该器件在 HVDD 和 HVSS 上运行时的最小电压电平分别为+5V 和-5V。

但是、通过查看数据表、HVDD 指定的所有输入特性均为+15V。 此外、最大输入电压为+10V (仅采用正极侧)。

当 HVDD 降至+5V (即允许的最小值)时、转换器正常工作的输入电压的最大范围是多少? 在我们的案例中、它似乎限制/钳制在4 - 4.1V 左右。 是这样吗? 该器件配置为并行总线、STARTCONV 控制和2个 VREF 输入、VREF 在外部生成、电压为2.5V。

我知道 、根据范围引脚的设置、模拟输入电压范围为±4 VREF 或±2 VREF。  

ADC 设置为+/-2x VREF 运行。
我们在此应用中使用外部基准。 它基于 REF5025AIDGK、但由于 ADC 倾向于汲取电流尖峰、因此受到了严重缓冲和稳定。 VREF 输入上的电压。 借助外部电压输入、我们在设计中设法得到65536的典型+/-1位(值)闪烁。

我将附上 ADC 本身、为其供电的稳压器以及驱动 ADC 输入的放大器通道的示意图部分。 这里重要的是什么、这就是我问这个问题 w.r.t 的原因。在这些条件下、ADC 的 HVDD 和运算放大器都是由设置为5V 的同一稳压器供电的。 那么、我的问题是:如果输入电压上升至4.5V、当 HVDD 仅为5V 时、ADC 功能会发生什么情况? 那么、ADC 不会以某种方式出现故障吗?

我想补充一点、ADC 本身和放大器位于不同的电路板上、但中间的器件只有镀金方形接线柱连接器。 插座实际上是 Samtec 品牌的底部入口器件。

  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    创建器件规格的目的是涵盖最常见的情况、在本例中、HVDD/HVSS 到+/-15V。

    绝对最大额定值表示模拟输入电压被限制在 HDSS/HVSS 范围内、限制为+/-0.3V。 请注意、这是最大绝对值、不是工作条件。 器件的绝对最大限制功能。 应满足运行条件、以便继续使用。  

    建议在模拟输入和 HVSS/HVDD 之间留出大约3V 的较大余量。 模拟输入越接近此电平、性能就会下降。  

    如果符合建议的条件、客户应期望获得与数据表中所述相似的性能。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cynthia、

    感谢您的回答。 请参阅我们客户的评论。

    我想指出的一个方面是:
    数据表中应列出 ADC 输入电压与其 HVDD/HVSS 之间所需的最小余量(在本例中为以下3V)、而在本例中则不列出。

    我需要指出一个方面:
    在 ADS8568的数据表中、最小 HVDD 电源电压设置为+5V、而没有给出任何有关最小余量的其他信息、如您的响应中所述。
    所附建议运行条件的片段。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    建议使用3V 余量、并且尚未在工作台上进行广泛测试、这是一种保守的测量方法。 但我们强烈建议将此详细信息包含在数据表中、我们将注意到这一点。  

    让我联系我的团队、了解有关这方面的更多信息。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛  

    深入了解它、 HVDD 和 HVSS 在性能方面的最小余量为1.5V。  希望这能澄清任何问题

    此致

    Cynthia