This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121C021:如何将外部电容器连接到 VIN

Guru**** 2911150 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1134259/adc121c021-how-to-attach-an-external-capacitor-to-vin

器件型号:ADC121C021

您好!

我使用的电路将您的 TMUX1308QBQBRQ1和 ADC121C021QIMKX 组合在一起。
是否可以去除 ADC121C021 VIN 侧的外部电容器并将 TMUX 输入侧的电容器替换为 VIN 电容器?

在图像中、我要删除 C139。

Thaks、

Katsuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsuya、

    简而言之、这取决于具体情况。 由于这是一个 SAR ADC、因此您需要考虑输入趋稳。 您的采集时间是多久? 请注意、在采集时间结束时、输入应在0.5LSB 内完全稳定。 由于采集时间更短、因此需要使用运算放大器+RC 滤波器来帮助实现趋稳。 此外、什么是驱动多路复用器? 原理图图像似乎在 MUX 的左侧被切断。  

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。

    采集时间为925us。
    MUX 每1ms 切换一次通道。 切换通道后、它等待925us、然后再从 ADC 读取数据、并且在通道切换1ms 后完成数据读取。

    ADC 设置为自动转换模式。

    进入多路复用器的所有电压均为最小0V 至最大5V。

    向多路复用器输入施加12V 电压、光电传感器输出电压和其他最大5V 电压、所有这些电压均通过分压电阻器保持在5V 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsuya、

    随着采集时间的增加、放置在多路复用器前面的电容器应该可以正常工作。 分压器值是多少? 我会将接地电阻保持在尽可能低的水平。 可能是1k 欧姆或更低。 源阻抗越大、使输入趋稳就越困难。 因此、如果接地电阻与并联电容保持在1k 欧姆、则您应该能够很好地驱动 ADC。  

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron-San

    分压电阻器随 kΩ kΩ 电压而变化、分压电阻器 GND 侧的电阻值为33k Ω、82k Ω、

    和100 kΩ。


    我将原理图的 C139附在原始问题上、并检查了波形、发现切换多路复用器通道时会产生噪声。 此噪声是否由 GND 过大引起?

    幸运的是,阅读时没有噪音,但我担心原因。

    通道1:多路复用器输出

    通道2:ADC I2C SDA

    此致、

    Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsuya、

    您看到的噪声很可能是来自多路复用器的电荷注入。 只要多路复用器输出在采集阶段结束前保持稳定且稳定、就不应出现误差、这可能是您不测量这些瞬态的原因。  

    此致、
    Aaron