This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336:次级电压过低

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1137703/amc3336-voltage-secondary-too-low

器件型号:AMC3336

我现在已经在两个项目中安排并使用了 AMC3336。

不幸的是、我对它有一些问题。

我当前板上安装了5个。
但目前至少有两个问题正在引起。 电路板是全新的、尚未加载。 除了小信号之外、还没有任何东西出现在那里。

但是、我在次级侧的5个 AMC3336中的2个处测量的电压仅在内部直流/直流转换器处为2.7V 左右、而不是所需的>3V。 这就是为什么这里不生成位流的原因。 电源电压为3.3V、所有5个器件的电源电压相同。 所有5个电路部件的布局也相同。

在这里、您可以看到初级侧的3.3V 电压(粉色)、次级侧的电压(黄色)和数据位流(绿色)。
这仅在电压达到特定值时发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很遗憾听到您遇到 AMC3306问题。  您能否验证 PCB 引脚15 (DCDC_GND)处的连接?  引脚15 需要参考引脚9 (GND)、您的原理图片段中的连接看起来是断开的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说很遗憾
    我已经检查了1000次了、但这真的很不方便。
    我现在已经对两个故障进行了调整、现在次级侧也有3.5V 电压。

    谢谢