Other Parts Discussed in Thread: ADS7952
我使用 SPI 通信(3.3V IO)将 ADS7952连接到 PIC32MZ、所有12个通道都连接到电流监控器电压输出(0-5V)。 作为参考、+VA = 5VDC;+VBD = 3.3VDC;Vref = 2.5VDC;MXO 连接到 AINP;我们使用范围2设置(2xVrev)。 我尝试将其设置为手动和自动模式以输出12个通道值、但 ADS7952的所有回复都是0x1BFF。 第一个字节应该是一个递增的通道编号、但它看起来没有变化。 我尝试为特定通道发送手动请求、但下一个帧仍为0x1BFF。 我是否缺少可修复来自 ADC 的消息的内容?