This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 高速评估板- LVDS 驱动时钟类型- TSW1405EVM

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5463EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1137179/adc-high-speed-evaluation-board-type-of-lvds-driving-clock-tsw1405evm

主题中讨论的其他器件:ADS5463EVM

Howdy、

基本上、我想使用 TSW1405高速 ADC 评估板来测试另一个 ADC 芯片。

我想确保电路板正常工作。

那么、我需要知道所需 LVDS 时钟信号的类型是什么?

LVDS 差分信号是否是正弦波?

振幅是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    请参阅 LVDS 标准的链接。

    https://www.ti.com/lit/an/snla165/snla165.pdf

    这将为您提供所需内容的概述。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回复、感谢您的回复!

    基本上、我担心的是使用 TI1405EVM 的 LVDS 线路的同步时钟、而不是 LVDS 线路本身。

    我想复制一个由 TI1405EVM 等测试的商用 ADC 的连接器  

    https://www.ti.com/lit/SLAU194

    因此、我将询问连接器 J5上线路56&58的差分时钟类型。

    它是正弦波吗? 振幅是多少?

    谢谢

    AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMR、

    您正在尝试连接到 TSW1405EVM 的 ADC EVM 是什么?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMR、

    这是一个方波、其典型摆幅为350mV、共模电压为1.0V。 时钟边沿居中、与有效数据对齐。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请注意、我正在尝试将 ADS5463EVM 连接到 TSW1405EVM。

    谢谢

    AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    非常感谢、这正是我要找的。

    AMR