This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:Rx 弹性缓冲器下溢

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1136762/adc12dj3200evm-rx-elastic-buffer-underflow

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04832

下午好!

我正在运行 ADC12DJ3200EVM 的 KCU105示例设计。

RX 弹性缓冲器似乎正在下溢:

这可能是由什么引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过识别一些不正确的引脚限制、我修复了上部 GTH 收发器上的下溢问题:

    但是、我仍然在 GTH 1上得到下溢、我已经对这些限制进行了三重检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、

    您是否正在使用 TI 网站上 ADC12DJ3200EVM 产品文件夹中的项目? 如果是这样、约束条件应保持原样。 LED D0和 D4的状态是什么?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是和关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、

    KCU105 LED 的 D0和 D4都应亮起。 我怀疑您可能会遇到计时问题。 您是否有办法探测 LMK04832输出的时钟?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

     从 LMX 发出并进入 ADC 和 LMK 的时钟为1.5GHz。

    从 LMK 传出并进入 FPGA 的 JESD 时钟为150MHz。

    进入 FPGA 的 SYS_REF 时钟为18.8MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我可能发现了这个问题。 您能否确认应该组装 C50和 C51、而不是 C48和 C53?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、

    如果您使用 LMX 作为时钟源、这是正确的。 应安装 C50和 C51。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、显然有人在我拿手之前修改了这个电路板。

    这是第一次通过数据。

    然后出现的问题是链路在之后很快再次丢失、而不是重新恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当链路断开时、ADC 是否发送常量 K28.5字符?  同步信号是否保持低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、

    此设计由 TI 的第三方供应商完成、该供应商已不再提供。 我强烈建议您考虑向 TI 申请可与这两个平台配合使用的免费 JESD204B IP。  您可以通过访问以下链接申请此 IP JESD204快速设计 IP:  https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP

    目前、JESD204快速设计 IP 支持以下 FPGA 系列:

    • XilinxRegisteredVirtex UltraScale 和 UltraScale+
    • Xilinx Kintex UltraScale 和 UltraScale+
    • Xilinx Zynq UltraScale+和 Zynq UltraScale+(Auto)
    • Xilinx Artix 7和 Artix 7 (Auto)
    • Xilinx Virtex 7.
    • Xilinx Kintex 7和 Kintex 7 (Auto)
    • Xilinx Zynq7000和 Zynq7000 (Auto)

    该 IP 附带了文档和示例参考设计、使用户能够快速上手。

    此致、

    Jim