Other Parts Discussed in Thread: DDC112
各位专家、您好!
我对 DDC112Y 有一些疑问。 请回答这些问题吗?
[环境]在0.5秒内实现 CONV 反转的 AD 样本、Rang = 1、CLK = 10MHz、光电二极管(由 Hamamatsu Photonics 制作的 S6429-01)处于连续模式。
-如何获得时间稳定性
我的客户在 AIN 引脚连接了一个电阻为1Mohm 或330kOhm 的电阻器、而不是光电二极管(由 HPK 制成的 S6429-01)、以查看 ADC DDC112Y 的时间稳定性(1小时)。 但是、在这种情况下、测量结果的噪声要比连接光电二极管时大得多、并且无法评估 ADC 的稳定性。
是否无法查看 ADC 与电阻的时间稳定性? 假设电阻无用、可以应用什么类型的虚拟负载来评估时间稳定性?
- 输入端子开路、接地并使用电阻器接地时的输出
在客户的测量中、当 AIN 降至 GND 时、它变为 FFFF 的1048575。 当被打开时、它变为0、但是数据表 P23显示4096在0上输出。
当它被接地时、它是 FFFF、当它打开时、它是0是正确的吗?
此致、
太藤竹村