This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9224R:1.8V 时 DVDD 的时序图

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135315/ads9224r-timing-diagrams-for-dvdd-at-1-8v

器件型号:ADS9224R

您好!

DVDD 可支持数据表上的1.65V~5.5V。 但所有时序要求都是通过 DVDD@2.35V~5.5V 指定的。 当 DVDD<2.35V 时,我看不到任何时序要求。 TI 是否具有与1.65V~2.35V 不同的数字?

-Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    让我与设计/系统团队核实这些时序规格中是否有任何受 DVDD < 2.35V 影响。目前、我只能看到、当 DVDD < 2.35V 时、SCLK 必须限制在20MHz 或更低

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此请求是否有任何反馈?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    它看起来主要的区别在于数字输入高电平和低电平。 当 DVDD < 2.3V 时、输入信号必须更接近 DVDD 或 DGND、才能分别识别为数字高电平或低电平。

    此致、

    Ryan