This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE4404 EVM 校准例程

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122682/afe4404-afe4404-evm-calibration-routine

器件型号:AFE4404

你(们)好

我将使用 AFE4404对其进行测试。

如果我检查 AFE4404 EVM GUI 中的启用校准例程、校准是否适用于所有 LED 1、2和3?

我查看 CALIBRAY_afe4404.c 文件、我认为它可以更改为 LED_SEL 变量、但它不会从代码上的 LED_SEL = 1发生变化。

校准是否仅适用于 LED 1?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    否、该例程仅影响绿色 LED1以及一个相位。

    此外、具有 AFE4404EVM 固件的.exe 文件包含校准例程的文档。  安装 .exe 后,文档将位于安装目录中。
    如果选择了默认安装路径,文档将位于:
    C:\AFE4404EVMFWSRC-v1.5\AFE4404EVM_FW_SRC-1.5_release\Documents\AFE4404_Calibration_Conceptual Visualization.pdf。

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    那么、是否可以擦除所有 LED_SEL=2和==3器件?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    在开发 AFE4404EVM 时、使用了一些通用模板(例如 LED_SEL)在调试平台的 LED 之间切换。  因此、在这些校准例程的开发过程中、它被严格地仅用于调试。  

    话虽如此、AFE4404EVM 中的最终例程一次仅支持一个 LED 校准、并将其固定为 LED1 (基于绿色 LED 的硬件)。

    如果与 EVM 连接、则无需拆下该开关。   

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我要测试的环境通过绿色 LED 连接到 LED3。

    那么、使用寄存器2B 和2D 的 AFE4404 Cali 是否存在任何问题?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    我不关注您的问题、您能再进一步探讨一下吗?
    校准应考虑寄存器0x2D、因为这是 ambient1输出。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    如果您查看代码、是否确定尝试使用 AMB1和 LED1、2、3值进行校准?

    但只有 LED1绿色 PPG 提供校准。 是否因为难以使用 AMB1值校准 LED 2和3?

    我制作的硬件现在在 LED3上有一个绿色 LED

    因此、我想知道是否可以使用 AMB1和 LED3值进行校准。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    很抱歉,我是因为事故而休病假的。

    我将在下周的星期三再回来。

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    我回答了9/1、并回答了您的问题。 由于 没有发送电子邮件或帖子、 我将关闭此主题、因为我必须假设问题已解决。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    9月1日我没有得到答案。

    我知道您在哪里回答了吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    我会继续回复。   

    EVM 的硬件限制仅允许在 EVM 上使用 LED1进行校准例程。  您之前提到过自己构建了自己的硬件、并将绿色 LED 放置在 LED3引脚上。 您是否修改了 EVM 板、或者您是否开发了自己的板?  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我自己开发了它。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    它可以在 EVM 上的 MSP430上运行。 除非您使用相同的 MSP430和驱动程序、否则该软件不会在您的电路板上运行。 欢迎在您自己的校准例程中使用代码作为灵感、但正如我提到过的、我们的 EVM 校准例程实际上更像是调试功能、而不 是推向市场。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答

    那么、如果我根据我使用的 MCU 更改变量、我可以使用它吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    我不确定我是否遵循您的意思、您能否澄清"变量"是什么?

    重申一下、校准例程 的功能、功能和兼容性受到限制。 它不是针对多种用例或 MCU 的上市解决方案。  

    此致、
    Nick Z