This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:REFIN 引脚最大负载电流

Guru**** 2815515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158259/ads131m08-refin-pin-maximum-load-current

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件:ADS131M06

尊敬的同事:

这不是一个真正的问题,只是我的经验。

由于为输入提供了适当的共模电压、我需要一半的基准电压。

我认为我可以使用 REFIN 引脚作为基准输出、通过电阻分压器将其除以一半、然后通过运算放大器(MCP6V81T)进行缓冲、以实现所有其他目的。

我弄错了。 此引脚无法承受任何负载。 顺便说一下、数据表中没有提到这一点、或者我找不到它。

在开始时、我为其加载了一个2 * 24k 电阻分压器、该负载如此之高(50uA)、以至于基准电压已经下降到大约50%、0.6V。

好的、我将电阻器更改为2 * 1M Ω。 现在、基准电压为1.1596V、而完全空载时(嗯、仪表为10M Ω)、基准电压为1.1831V。

这个芯片仍然是"纯净的"芯片、从未见过时钟信号、也从未见过配置数据。 电源正常、每个3.3V、模拟和数字电源也是如此。

很难想象这样一个弱基准是如何为内部电路供电的。

我想、在下一个版本的电路中、我将使用一个外部基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bela、

    [引用 userid="524806" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158259/ads131m08-refin-pin-maximum-load-current "]我认为我可以使用 REFIN 引脚作为参考输出

    这一点很好。 这一点可能更清楚、例如在"建议运行条件"部分中的规格说明 REFIN 输出负载电流=~50uA (或优于0A 典型值)。

    您不知道的其余情况是 ADS131M0x 是一系列器件。 AD131M04及更低版本没有 REFIN 引脚、其中 ADS131M06及更高版本。 鉴于我们首先从较低的通道开始、当然同一个基准生成电路不会用于外部负载、因为它不可能直接接入基准电压。  同样、我们不希望客户知道这一点、但这应该有助于解释器件的使用方式。  

    下面是另外几次询问此问题是否需要有关该主题的更多信息:

    因此、是的、该器件的设计应确保器件不产生负载电流、但实际上、它可以安全地提供几微安电流、直到它开始下降。

    [引用 userid="524806" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158259/ads131m08-refin-pin-maximum-load-current "]由于为输入提供了正确的共模电压,我需要一半的基准电压。

    我确实 认为这是最佳做法、但我发现您仍然可以通过适当的电阻分压器分压比和适当的缓冲器或滤波器对 AVDD 进行非常好的分压。 正如我看到的那样、将共模与基准电压相除可防止一个源的温漂误差与另一个源的温度漂移误差发生变化、并且随着共模的变化、会出现一些共模误差。  校准后、我没有进行深度误差计算、但有一个结果告诉我 、系统之间的误差差<10s、基准可以提供共模。 因此、我怀疑它将接近您的主要误差源。

    此外、我想指出 输入的建议运行条件。 如您所见、输入可以摆动到低于 GND。 假设我们仍处于 FSR 范围内、ADC 将能够感应这些电压。 因此、对于电压感应输入等、将负输入保持在 GND 是很常见的。  

      

    最棒的

    Cole