This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70501:在 SPI 模式下读取寄存器

Guru**** 2611835 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC70501, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158256/dac70501-read-registers-in-spi-mode

器件型号:DAC70501
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDAC80501EVM

这是可行的吗? 数据表中没有提到 SPI 读取模式。 EVM 用户指南(仅支持 SPI 模式)清楚地显示了寄存器可以读取和写入。 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hosmer:

    DAC70501没有 SDO 引脚、因此它不支持在 SPI 模式下进行读取。 您可以在 I2C 模式下进行读取和写入。  

    我们对大多数输出 DAC 使用相同的 GUI 框架、默认情况下会显示读取按钮。 我认为他们在用户指南中也保留了与读取按钮相关的默认文本。 GUI 上的读取按钮仍然起作用、因为 USB2ANY 有 MISO 线路、它只是未连接、因为 DAC 没有 SDO 引脚。

    我的计算机上没有安装 GUI、但从 用户指南的屏幕截图开始 、寄存器看起来都是只写的:

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne、

    感谢您的快速响应-  

    我也没有安装 DAC80501EVM、我只是在手册中介绍(第3.2.2.1节低级配置页)。

    我建议 TI 澄清(并整理) DACx70501和 EVM 上的数据表、因为论坛中仍有许多错误。