This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:通道循环的采样率

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1138241/ads1263-sampling-rate-for-cycling-through-the-channels

器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他器件: ADS131E08

您好!

我的设计使用 ADS1263 IC 对8个输入进行采样并提供 RTD 功能。 但是、我注意到多通道配置是多路复用的、而不是同时进行。 这是否意味着当我循环浏览所有输入通道时、采样率被限制为转换延迟?

例如:

负输入多路复用器连接到 AINCOM、我将对 ADC0~ADC7上的输入进行循环。 采样率将限制为转换延迟+更改输入多路复用器+发送停止、启动和读取命令。

如果我想对 ADC 的所有通道进行更快的采样、我是否应该寻找具有同步多通道配置的 IC?

谢谢、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven Park、

    是的、正确。 我相信我已在您之前的一篇帖子中链接到有关转换延迟的应用手册。 所有这些信息都适用于此处、因为 ADS1263是多路复用 ADC。 如果您希望降低转换延迟、可以选择更快的数据速率、也可以增加 ADC 时钟频率。

    如果您需要同步采样 ADC、如果您需要8通道 ADC、我建议您使用 ADS131E08。 该 ADC (以及大多数同步采样 ADC)的缺点是它不提供 ADS1263的超低噪声或功能集(例如 IDAC)。

    如果您对此主题还有其他疑问、请告诉我。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    是的、您已经向我发送了一份应用手册、它非常有用。 我想再次检查我是否正确理解了该应用程序、并且没有遗漏任何有关该应用程序的信息。

    实际上、我查看的是 ADS131E08、因为我已经处理了一个使用 ADS131M4的项目。 如果有任何芯片、您还能发送一份应用手册吗?

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven Park、

    与 ADS131E08相关的所有应用手册(和数据表)均包含在 ADS131E08产品文件夹中。 我建议从这里开始查看现有内容中是否有任何内容可以回答您的问题。

    如果没有、您可以在新主题中发布 ADS131E08技术问题

    布莱恩