This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J50EVM:生成音调

Guru**** 2507285 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131218/tsw14j50evm-generating-tones

器件型号:TSW14J50EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF80EVM

大家好、

您能在下面为我们的客户提供帮助吗?

我 正在对 DAC38RF80EVM 和 TSW14J56板进行实验、我遇到了一个我不知道如何解决的问题。

我使用这些器件进行实验、在实验中使用 MATLAB 代码向电路板发送音调。 但是、我在输出频谱上看不到任何音调

我使用 HSDC 专业版将这些音调发送到电路板、但我没有从 HSDC 专业版接收任何输出

这些是我正在使用的代码、负责为 HSDC 专业版生成音调

e2e.ti.com/.../Fies.zip 

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    请确保 TSW14J56EVM 的5V 电源可提供4安培电流。 您能否发送显示设置的 DAC GUI 和 HSDC Pro GUI 的屏幕截图? TSW14J56EVM 上的 LED 状态是什么? 如果使用 HSDC Pro GUI 中的多音调发生器创建的音调、您的设置是否正常?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回答。 请参阅下面我们客户的反馈。

    大家好、感谢大家回来。 该板连接到5V 和4A 电源。 我已经检查过这个。  

    这些是我正在使用的 DAC38RF80EVM 参数。 我已经设置了一个 NCO 并对 HSDC 进行了编程。 使用音调生成函数时、我也没有看到音调。  此外、我还知道有一个 LED 应该闪烁、但我看不到这种情况。  

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我需要 TSW14J56EVM 上的 LED 状态信息。 除了在 HSDC Pro GUI 中、您没有如随附文件中所示选择 DAC38RF8x_LMF_841、一切看起来都很好。 加载外部文件后、必须在 HSDC Pro GUI 中单击"Send"、然后在 DAC GUI 上单击"Reset DAC JESD Core & SYSREF trigger"。

    我已附上我正在使用的测试文件。 这在我的设置中不会出现问题。

    在所附的文件中、查看您是否可以使用 I/Q 多音调发生器获得100MHz 音调输出。 输入显示的值后、单击"创建提示音"、然后单击"发送"。 在发送数据和数据后、点击  DAC GUI 上的"RESET DAC JESD Core & SYSREF TRIGGER"。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../100MHz-tone-using-I.pptxe2e.ti.com/.../JIMDATA1.CSV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    根据我们的客户、

    我选择了该特定 的 DAC。

    感谢您提供该文件。 我以前使用过此 JIMDATA1.csv 文件。 显示的 LED 为 D2、D3和 D8。 他们持续保持下去。

    我还尝试使用多音调发生器发送音调、但它不起作用。 没有输出。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    请让客户尝试所附的测试、以验证 DAC EVM 是否接收到正确的时钟。 它们可以使用6144M、而不是文档中所述的9GHz。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC38RF82_5F00_NCO_5F00_only_5F00_setup.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请参阅我们客户的更新。

    我尝试使用6144Mhz、并接收到500MHz 的输出、这就是我的 NCO 的频率。 那么、这起作用了。

    我已经尝试过您刚才所说的方法、当我验证是否有时钟时、单个提示音可见。

    有什么建议吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    在 DAC GUI 的"Digital (DAC A)"选项卡中、让客户将数据格式更改为2的 comp、并禁用常量输入。  

     在 HSDC Pro 中、从多音调发生器创建100MHz 音调并将其发送到 DAC。  

    在 DAC GUI 中的"Quickstart"选项卡中、单击"Reset DAC JESD Core & SYSREF Trigger"。 现在、如果 NCO 被启用并被设定为500MHz、应该有一个600MHz 的输出。

    如果这一切正常、他们应该能够导入我发送的.csv 文件并将其发送到 DAC。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    根据我们的客户、他尝试了上面的说明、但没有工作。 你有其他建议吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是否可以使用多音调发生器通过 TSW14J56获得输出? 如果不是、则加载固件后 TSW14J56上的 LED 状态是什么? 另外、在 HSDC Pro GUI 点击"Send"后发送一个屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请参阅我们客户的反馈。

    你要求我尝试这个、我告诉你它不起作用。 LED 上显示的唯一指示灯是 D1、D3和 D8。 我知道、D2灯应该闪烁。 我也无法通过发生器发送音调、因为它不会显示在电路板上。

    请告知他们 LED 状态、因为我认为这很重要。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    D2不闪烁通常意味着 FPGA 未从 DAC EVM 接收参考时钟。 我还需要我请求的屏幕截图来进一步帮助解决此问题。 还请从 DAC GUI LMK 选项卡发送屏幕截图。

    查看客户是否可以验证 DAC EVM 的 C29或 C32上是否有256MHz 时钟。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo、我还使用了与 Jim 不同的硬件来设置它、没有任何问题。 我也怀疑 FPGA 时钟设置不正确。 如果客户可以按照 Jim 的要求发送所有 LMK GUI 选项卡、那么我明天将对此进行介绍。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们的客户分享了以下屏幕截图。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo、我需要查看客户的这些突出显示页面。 以下值与此特定配置不对应。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo、我忘了问、客户是仅将6144 MHz 时钟应用于 J1、还是也为 DAC38RF80EVM 的 J4提供 FPGA 参考时钟?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Danilo、提醒一下这些图片。 如果客户能够提供这些信息、我们将能够提供帮助。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    很抱歉、我刚刚收到了客户的屏幕截图。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    在 PLL2配置页面上、VCO 多路复用器设置为外部 VCO、这意味着 Clkin1输入会进入正确的输出分频器、但在 PLL1配置页面上、CLKin1 OUT 多路复用器设置为 PLL1 、因此时钟不通过外部 VCO 提供。  客户必须将 PLL1电荷泵置于三态、并将 CLKin1 OUT 多路复用器设置为正确的值。

    输出分频器级看起来正常、因为6144MHz 外部 DAC 时钟/4 (通过外部硬件分频)= 1536MHz、该频率通过外部 VCO 传递给时钟分频器、FPGA 时钟将为该1536MHz/6 = 256MHz。

      

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    请参阅我们客户的反馈。

    我已经尝试过这种方法,但它已经是这样,它仍然不起作用

    LED 的状态仍然相同、我没有收到任何输出

    此外、当我尝试连接 HSDC 时、它会由于某种原因断开连接

    此消息后、表示 HSDC 已断开连接

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    TSW14J56电源的额定电流/限值是多少? 我将在明天的实验中检查确切的设置、并提供一个配置文件供客户使用。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    根据我们的客户、5V 时的额定电流为4安

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我将创建一个配置文件、供客户加载到他们的 EVM 上。 我将努力在明天完成这项工作。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo、由于我们已用此主题发送电子邮件、我将关闭此主题。 谢谢