This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:AFE5809EVM (带 TSW1400EVM)和 AFE5812 EVM (带 TSW1400)-从模拟前端模块中提取"原始和 quot;频率数据

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5812EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030047/afe5809evm-afe5809evm-with-tsw1400evm-and-afe5812-evm-with-tsw1400---query-on-extraction-of-raw-frequency-data-from-analog-front-end-module

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMAFE5812EVMAFE5809

尊敬的先生/女士:

你好。 我计划将  AFE5809EVM 与 TSW1400EVM  一起使用、或将 AFE5812EVM 与  TSW1400 一起用作水下 声纳应用的数据采集系统。

阅读 HSDC Pro GUI 软件用户指南后、我知道我可以将获得的 FFT 功率频谱数据保存 到 excel /剪贴板进行处理。  

但是、我是否可以询问   HSDC Pro GUI 或 AFE GUI 软件(或设计人员可能知道的任何其他可用的兼容软件/程序)是否也可用于直接从    上述模拟前端器件中提取"原始数据"?

因为我需要"原始数据"进行进一步处理。

非常感谢您的帮助、请确保您的安全!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 HSDC 专业版软件中、您可以转至文件->将整数(I32)代码另存为 CSV 文件选项。 这会将所有通道原始数据保存到 CSV 文件中、您可以使用该文件进行进一步处理。

    您还可以转至 File -> Import Data File 将后处理的数据导回 HSDC GUI。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我看了、非常感谢您 Kalyan! 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    关于您的回答、更具体地说是"保存通道原始数据"、我是否可以询问已保存通道原始数据的(最大)缓冲区大小是多少

    谢谢你 Kalyan!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jovin、您好!

    TSW1400可一次采集512M 个16位样本。 由于 AEF509/12有8个通道、每个通道的最大采样数将为64M (512M/8)。 您可以通过执行以下操作来设置捕获缓冲区的大小、

    在 HDSC Pro GUI 中、转至"Data Capture Options -># samples (per channel)-> Enter value 67108864 for max samples。  

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我看了、好的、再次感谢您 Kalyan! 感谢您的及时帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    我还想问一下数字 IQ 解调器、当我们通过 AFE5809数据表中提供的公式" f =(N*FS)/(2**16)"设置降频转换频率 f 时、我知道 FS = ADC 采样率、 但是、我能否与您确认、N 的值确实是由 AFE5809EVM GUI 中的 MANUAL_FREQ 寄存器设置的? 或者、我是否可以询问可以使用哪个寄存器来设置 N 的值?

    因为我 在 数据表中找不到它、因为我可能错过了它、对此我深表歉意。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jovin、您好!

    很抱歉、我们迟到了回复。 我碰巧错过了您的最后一个查询。 您的理解是正确的。 AFE5809中的 MANUAL_FREQ 寄存器控制用于计算降压转换频率的"N"值。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    不用担心、非常感谢您的帮助! 我很感激!