主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM、 CDCE62005、 DAC3174
大家好、我是 Lee。
我在 DAC3171EVM 上使用 TSW1400EVM 作为 DAC 图形发生器1周。
现在、我对这个系统有一些问题。
首先、DAC3171EVM 是否需要超过500MHz 的外部时钟信号?
在我的办公桌上、只有两个函数发生器20MHz、100MHz。
如果我输入的每秒采样数(SPS)小于 clcok freq、 ?
我已经测试了各种数字、例如1G、100M、100k、1k 等、
但输出波形没有任何变化。
(附加)是否有任何具有时钟信号的推荐产品?
第二、为什么我的输出波形具有更低的功率和不同的频率。 从所需的表单?
我在您的网站上下载了高速数据转换器专业版和 DAC3174GUI、
然后我将随 GUI 提供的.reg 文件发送到 DAC3171EVM。
我 加载了外部图形文件、这是所需的波形。
不过、输出波形就是 这样。
我想制作一个像锯齿状波形、但是输出被反转、并且具有不同的频率、最大/最小电压。
为什么会发生这些情况? 这是否与时钟不足相关?
如果有用、我上传了外部图形文件 dpg1.txt
请帮帮我。 谢谢你。