This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:转换期间电流消耗增加

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1025254/ads122c04-current-consumption-increases-during-conversion

器件型号:ADS122C04

尊敬的专家:

我的客户正在评估 ADS122C04并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

在 AD 采集开始时、

电流暂时增加至1mA (最大值)、大约5到10秒后、电流稳定至400uA。

VDD=2.5V

电流包括 IDVDD。

这是该器件的正常运行吗?

设置方法是否存在问题?

在 AD 采集开始时发送到 ADC 的设置数据如下。

地址0:0x81、地址1:0xA2、地址3:0x00、地址4:0x00

--

感谢您的大力帮助与合作。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    在使用外部基准的同时、给定的配置将 ADS122C04置于单次模式。 因此、器件最初将处于低功耗状态、其中大多数内部器件都会关断。  发出 START/SYNC 命令后、ADC 将为内部振荡器加电并启动转换。  该启动会消耗一些额外的电流、但我希望它能在5到10秒内稳定得多。

    启动和转换仅持续约2ms、然后再返回低功耗状态。  因此、我需要有关器件实际发生的情况以及正在运行的测量环路类型的更多信息。  此外、查看原理图并了解施加到输入端的电压以及使用的基准电压也会有所帮助。

    不清楚如何进行电流测量。  如果使用串联电阻器进行间接测量、如果电阻过大、可能会导致一些问题。  电源路径中的任何电感或铁氧体也可能会导致问题、因为有时 ADC 会在极短的间隔内需要大电流。  如果电流受到限制或阻塞、也可能会导致一些问题。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢你的答复。

    我很抱歉,因为我有暑假,所以我迟到了。

    我将与客户分享您的意见。

    当我获得时、我将再次联系。

    请稍等片刻。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    很抱歉我迟到了。 因为客户遇到了另一个问题。

    我可以得到详细信息、 请您确认并提供建议。

    --  

    该电路与数据表相同。

    您能看到下面列出的图片吗?

    它直接提供一个外部电源(2.5V)。

    我在外部电源的输出端添加了一个电容(470uF)并进行了检查,但结果没有差异。

    电流是使用原始测量夹具测量的。

    还使用功率分析仪(WT1801E Yokogawa)进行了测量。

    结果是相同的、并且已确认开始采样后电流很快增加的症状。

    我们已获取有关电源电压和电流消耗之间关系的数据。

    请检查所附图像。

    e2e.ti.com/.../4064.AD122C04-current-waveform.xlsx

    电流消耗在转换开始的同时增加、10秒后、电流进一步增加、然后降低。

    这是正常操作吗?

    为了进行比较、我希望您执行相同的测量。

    --

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    为了让我尝试和复制、我需要准确了解电流的测量方式。  测量的电流是否仅局限于 ADC、还是来自2.5V 电源的总电流?

    我需要知道的第二件事是器件配置。  测量电流时、器件的寄存器设置是什么?

    最后一件有用的事情是、在发现问题时、准确地了解连接到模拟输入的是什么?  什么是 VS?

    根据器件配置的不同、总功耗可能与预期的功耗相差不大。  电流跳变是不常见的、但我怀疑这可能与配置或连接到输入的配置有关。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢你的答复。

    我将您提出的问题告知客户。

    当我获取时、我会发送给您。

    请稍等片刻。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    没问题。  我理解、获得问题的答案可能需要一段时间。  我将等待进一步的资料。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    很抱歉我迟到了。

    我可以从客户那里得到答案。

    请看下面。

    --

    (1) 2.5V 电源仅连接到 ADS122C04。

    (2) 地址0:0x81、地址1:0xA2、地址3:0x00、地址4:0x00
    该寄存器设置针对每个采样重复设置(周期为100ms)。

    (3) VS 是传感器的电源电压。 电压是2.5V 的分压值、因此大约为1.5V。

    在我上次给您的图中、我解释了电流开始增加的时间是" AD 采样开始"。

    这是一个"启动 IC 电源"的错误。

    电流增加的正确时序为" IC 通电大约10秒后"。

    为了确认采样开始和电流增加是否相关、我更改了根本不执行转换(不发送命令)并监控了电流值的软件。

    因此、电流波形是相同的。

    因此、开始采样不是增加电流的一个因素。

    当电源打开时、电流消耗会增加。

    EVM 是否会重现此现象?

    请告诉我原因。

    --

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我会尽快研究这个问题、但很可能在下周中旬之前就没有答案。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我在电流测量模式下使用 DMM 测量电流、因此直接电流测量将是平均值。  为 ADS122C04供电时未发现任何问题。  然后、我将寄存器设置设置设置为客户使用的相同值。  我无法将 EVM 设置为使用1ms 的测量周期、因此一旦完成一次转换、我就会读取转换、然后立即开始下一次转换。

    不转换时的模拟电流约为0.1uA、转换开始后的模拟电流约为284.4uA 且稳定。  我看不到该电流发生变化。  这实际上比数据表中显示的值略好、电流为250uA (PGA 禁用)+ 60uA (外部基准已连接)。  不转换时的数字电流为0.27uA、转换时的数字电流为71.23uA。  这些值使用3.3V 电源进行测量。

    我看不到客户演示的长漂移特性或更高的电流。  客户可能会遇到一些无法计算的电容或通过其他一些需要稳定的器件消耗的电流的问题。  更完整的原理图和电路板布局有助于我进一步分析问题。

    综上所述、如果 ADS122C04通电 且器件未进行转换、则 ADS122C04将处于低功耗状态。  您不应看到 ADC 消耗的电流超过几 uA。  如果存在较大的电流和发生的稳定、这可能是由其他一些源引起的。  例如、微控制器可能会意外地通过 I2C 总线拉电流。

    我建议限制到每个 ADC 器件引脚的任何电压连接、以包括模拟和数字引脚、直到电流具有这种奇怪行为的原因。  我首先验证 I2C 连接、因为如果2.5V 的唯一连接是 ADC、那么不清楚微控制器是如何与总线通信的。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复并确认 EVM。

    我知道 ADS122C04导通时未观察到电流增加。

    我将与客户分享这些信息、并研究其他引脚的影响、包括输入(模拟)和输出(数字)。

    当我获得任何信息时,我会通知您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一