This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:FPGA 升级

Guru**** 2600355 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, AFE58JD48, AFE58JD48EVM, TX7516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1028098/tsw14j56evm-fpga-upgrade

器件型号:TSW14J56EVM

尊敬的支持/专家

我正在研究一个项目、将 TSW14J56EVM Arria V FPGA 迁移到 Arria 10。 我知道支持这种迁移不是 TI 的责任、但我认为我可能不是唯一提出这种请求的人。 它可以帮助所有需要使用更新 FPGA 的设计人员。 因此、我想提出任何建议/想法、让这种迁移变得更简单一点、在战场上、退伍军人的一个词可以拯救生命。 这里有几个词可以节省新的一周或一个月的时间。  

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    TI 有一个使用 Arria 10器件的 TSW14J57EVM。 此电路板的源代码是否对您有所帮助?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、 我的项目中间是 TSW14J56板、所以我没有太早的调查。 让我看看 TI 网站上的 TSW14J57、我服务的公司确实与 TI 签订了 NDA、如果源代码需要 NDA、我可以索要副本、否则、请向我发送副本。  

    这对我来说真的是一个惊喜。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下 、这款支持 AFE58JD48的 TSW14J57EVM、从 AFE58JD48的文档中可以看到、它没有提到 TSW14J57EVM。 阅读文档时、我是否遗漏了任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示例源代码可从以下链接下载:

     https://tidrive.ext.ti.com/u/xdnJpu7ZyZ7X2cmn/fb7b0f39-7b24-4369-9687-90b2483a166a?

    TSW14J57当前不支持 AFE58JD48。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我们需要始终实施 PCIe 接口。 是否有任何其他示例 Arria 10项目在其中实例化 PCIe? 使用示例/模板进行新设计的速度要快得多。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否错过了这里、TI 的 TSW14J57EVM 的价格仅为1、999美元。 从 BOM 中可以看到、此 FPGA 是 10AX115H1F34E1SG、DigiKey 的此芯片成本仅为7、842.05美元。  

    我很困惑、 如果每个芯片的价格几乎为8000美元、我们就可以使用这个芯片了。 TI 如何使 EVM 如此便宜?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用 EVM 宣传他们的器件、因此我们会有折扣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    我认为开发将从将 FPGA 移植到成本更低的 Arria10 (如660)(Intel 开发板 A10_SoC_Devkit_03_31_2016)开始。 因为它来自同一个系列、所以可能不会很困难。  我认为最常见的挑战是该设计的目标是使用 2个或更多 AFE58JD48。 甚至我也非常仔细地研究并理解了 AFE58JD48EVM、但没有提到太多集成和同步多芯片。 在开始设计之前、您能给我一些链接或任何建议、以深入了解更多细节和参考。 对于这样复杂的设计、任何小错误都将耗费数万美元和数周的时间。  

    顺便说一下、我们是否可以或现实地构建 AFE 板、它具有2个 TX7516和2个 AFE58JD48以及与  TSW14J57EVM 兼容的 FMC 端口。 基于 TI 的 J57平台开发 FPGA 和 PC 软件是否会更简单一些。

    感谢你的帮助

    此致、

    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    这部分由我们的医疗小组提供支持,我将把这一职位转交给该小组。 他们应该能够回答有关 AFE 器件的问题。  

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    上面的链接中的项目是否名为 J57_ADC12DJ5200_10p4G.Qar? 如果是、那么这只是一个实例化 JESD 的示例。 没有胶合逻辑以及 DDR 和 USB 接口。  

    如果没有、则在我下载上面的链接后、我可能忘记了我放置它的位置。 请再次向我发送链接、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    链接如下。

    Jim

    tidrive.ext.ti.com/.../370a12e0-1fad-4935-aec7-67a7ecf2262b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    从"TSW14J57 JESD204B 高速数据采集 和图形发生器卡用户指南"(SLWUA,此处是 EMV 方框图。 它与 TSW14J56的架构非常相似。  但是、我从您提供的链接下载的 FPGA 软件包与此架构远不相同。  

    下一张图片是我将两个项目层次并排放置。 在 TSW14J56项目中、有用于 USB3的功能块、如 FX3_main。

    用于 DDR 的 DDR3_EMIF。 和 Avalon 桥接器。  但 TSW14J57的项目仅提供 JESD 模块。 和顶级的.v 文件中。 有两 个 altera_jesd204 u0_jesd204模块实例、但有类似这样的注释

    " //JESD RX 基本 IP
    //JESD Avalon 从设备未使用。 所有从器件信号均处于非活动状态"

    作为 JESD 的新手、J56拥有一切、但基于 Arria V、我尝试升级到 Arria10、但并不是很简单。 需要为新芯片创建大量 IP 内核。

    J57 EVM 似乎是右侧芯片上的正确示例、但它仅涵盖了电路板功能的一小部分。  

    我没有想到即插即用示例、但我希望我可以获得尽可能多的方框图等项目。 因此、我可以重点介绍如何应用功能块、而不是学习如何生成每个 IP 以及如何将它们连接在一起。  

    您能否提供另一个与 J56类似但用于 Arria 10器件的示例项目?

    非常感谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    您是否有时间查看我一周前的帖子? 您提供的链接只是整个 PFGA 功能的一小部分、我是否错过了任何内容? 是否有包含方框图更多特性(如 EMIF 和 USB3接口)的封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您可以通过以下链接下载更多信息。 我还附加了几个文件。

    此致、

    Jim

    tidrive.ext.ti.com/.../7a0a22dd-4d97-4fad-91c4-a8d60951de80

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    此链接与最后一个链接不同、它需要不同的 TI 支持论坛帐户、由于某种原因、验证或授权失败。 我是否需要应用 TI 企业帐户才能下载它。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定。 试试吧。 也尝试此链接。

    tidrive.ext.ti.com/.../7a0a22dd-4d97-4fad-91c4-a8d60951de80