主题中讨论的其他器件:ADC128S102EVM、 LM4120
大家好、我计划在航天应用中使用此组件、并希望更好地了解在断电期间保护器件的建议设计指南。
我在该数据表中看到、VD 必须小于 VA + 300mV、最大值为6.5V。
为了为 ADC 供电、我有两个单独的3.3V LDO、其中 VD 被调整为略低于 VA 标称值。 此外、这些 LDO 在上电期间进行定序、以便 VA 始终首先上电。
在断电期间、该设计目前不提供任何定序或其他控制来防止 VD 超过 VA。 在这种情况下、建议的设计指南是什么?
我最初的假设是、在断电期间不需要电源定序或其他一些控制、因为没有有效的电源将电流驱动到 ADC 以造成损坏。 只有 LDO 的输出电容(每个电容约15uF)。
TI 工程团队是否会进一步提供上述内容是否合适的理由?
谢谢、
Alex