This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:原理图审阅

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031598/ads114s08-schematic-review

器件型号:ADS114S08

尊敬的 TI 团队:

您能帮您回顾以下两个原理图吗? 请仅关注模拟输入、因为其他器件尚未完成。

原理图包括单端测量和比例式测量。

对于比例式测量、一个使用公共基准电压(公共 Rref)、另一个使用独立基准电压和偏置电压、如 ADS114S08数据表中所示的设计。

我们能否进一步简化原理图以减少基准电压或偏置电压的无源电路?  

 如果我们正确设置输入多路复用器、 基准多路复用器并禁用 PGA、我们能否获得任何 NTC 电压?

对于比例式测量、电压基准来自 REFP/REFN 引脚并启用 PGA

对于单端、 电压基准来自内部2.5V 并禁用 PGA

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使只  使用了一个激励电流源、我们是否需要放置阻塞二极管 D9?  

    我没有看到其他类似 ADC 中使用的二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    内部基准用于建立 IDAC 电流、您还将使用内部基准进行单端测量。  这要求 REFOUT 和 REFCOM 之间的最小电容值为1uF、并且 REFCOM 还必须连接到 AVSS (模拟接地)。  不清楚单端输入可能遇到的距离或干扰、因此建议在单端输入上至少使用 RC 抗混叠滤波器。

    还建议差分输入滤波器使用抗混叠滤波器、该滤波器路径中需要使用非零电阻器。  此外、建议差分输入电容器的值至少比共模电容器大10倍、以防止漂移问题。  例如、如果 C255为0.1uF、则 C256和 C257不应大于0.01uF。

    可能不需要二极管。  二极管旨在 阻止反向电流进入 ADC。  只要不超过 ADS114S08的绝对最大额定值、就应该对无源器件的值和使用进行微调。  但是、如果 EMI/RFI 有可能导致瞬变进入您的系统、那么您可能需要考虑添加组件或增加电阻值、以便在瞬变事件期间不会超过最大额定值。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的反馈。

    ADS1x4S08 EVK 中显示了连接。  

    它是否使用内部 Vref 以便实际上不使用 REFP0和 REFN0?  

    它是使用差分测量还是仍然是单端测量?  

    红色圆圈中是否显示了您提到的 RC 抗混叠滤波器?  

    [引用 userid="14483" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031598/ads114s08-schematic-review/3814834 #3814834"]单端输入可能遇到的距离或干扰不清楚,因此建议在单端输入上至少使用 RC 抗混叠滤波器。

    谢谢  

    Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    您使用的参考输入的方式和内容将取决于您的激励方法和电路实现。  您的初始原理图显示了电流激励。  为了使电流激励比例式测量、您可以使用基准电阻器作为基准输入来消除测量过程中的 IDAC 漂移。  基准电阻器必须至少与预期的最大热敏电阻电阻一样大。

    在您在上一篇帖子(来自 EVM 用户指南)中显示的图片中、您显示了一个电压激励测量值。  这使用内部基准作为基准源。  通过分压器从内部基准输出激励热敏电阻、可实现比例式测量。  因此、对于该电路、不使用外部基准输入。  EVM 具有此连接、作为可连接的各种不同传感器类型总体演示功能的一部分。  在绘制的该电路中、测量是单端连接的(以接地为基准)。  这只是实现电路的一种方法。  您可以在电路板上以不同的方式实现这一点、以便将分压器与热敏电阻交换在顶部位置、将固定电阻交换在底部位置、但您仍需要测量热敏电阻以保持用户指南中所示的计算。

    输入滤波器(抗混叠)滤波器就是您圈出的。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    对于单端 ADC 测量、能否使用简单的 RC 滤波器(黄色)?  

     您是否建议使用 EVM 用户指南中显示的滤波(浅蓝色)?

    谢谢  

    Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    对于单端输入、您可以使用黄色轮廓中显示的不太复杂的方法。  差分输入滤波器(蓝色轮廓)适用于输入不是单端连接的输入。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我将使用电路板上 ADS114S08 EVM 中使用的输入滤波器的 R/C 值。 我将根据数据表中显示的计算选择 Rref 和 Rbias。
    从不同的 IDAC 和 PGA 增益中获取 Rref 和 Rbias 并不困难。 您是否有任何建议可通过选择合适的 IDAC 和 PGA 增益来获得最佳性能?  

    IDAC 越高或越低越好?

    PGA 增益越高或越低越好?

    更高的 PGA 增益也会放大输入噪声?

    谢谢  

    Hector  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    正确的方法是、各种不同场景之间存在折衷。  您的选择将取决于您的整体系统和工作范围。  通常、最大 IDAC 电流取决于工作范围和克服噪声的能力。  较高的 IDAC 电流有助于克服一些噪声、但较高的 IDAC 电流可能会导致热敏电阻发生自发热。  

    可使用的最大 IDAC 电流将取决于电流路径中的总电阻。  在这里、您将受到合规电压的限制、因为路径上的总压降不能超过 AVDD - 0.4V (IDAC 电流小于1mA)。  IDAC 电流源的实际电流阶跃也会限制您的电流。  从原始原理图中可以看到、您的电流限制为10uA、50uA 或100uA。

    此外、根据原理图、NTC 和基准电阻器是相同的、因此此处的增益将限制为1。

    以下是可能有用的其他参考资料: 《RTD 测量基本指南》

    尽管本指南专门针对 RTD、但许多相同的概念也适用。   您还可以从温度传感器库代码中找到有助于开发的 C 代码

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    这是使用 ADS114S08的修订版原理图。 使用了双线 NTC 低侧参考拓扑。

    NTC 线将连接到 NTC 板、然后通过电缆连接到板(ADC 芯片位于板上)。  

    转换器板的接地端为 GND_C、与另一电路板不同。

    使用 TVS 提供的线路到线路和线路到接地 ESD 保护。

    请帮助查看设计。 当我们通过 IDAC 通过电缆驱动 NTC 时、我们应该考虑的任何问题。   

    谢谢。

    Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    不清楚使用了什么 TVS 二极管 或钳位电压。  大多数 I/O 具有一个用于限制流经 ADS114S08引脚的电流的串联电阻、但是用于 IDAC 电流的引脚不受保护以限制任何潜在的过压电流。  模拟引脚的绝对最大额定值为 AVDD + 300mV 至 AVSS - 300mV、通过引脚的最大电流为10mA。  如果钳位电压超过模拟电源范围300mV 以上、ESD 二极管将导通、并且过多的电流可能流过引脚。  用于 IDAC 电流的模拟引脚在瞬态事件期间必须将电流限制在10mA 以下。  可以在这些引脚上添加串联电阻器以限制电流、但必须注意确保 IDAC 合规电压保持在所有所需的温度测量范围内。

    此外、模拟电源上还有电感或铁氧体。  不建议这样做、因为这些器件可能会在启动时以及器件运行所需的任何电流时导致问题。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的评论和评论、我将添加0402封装、以便可以焊接电阻器或二极管来保护用于 IDAC 的模拟引脚。

    Hector