This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775EVM:DAC8775EVM 设置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775EVM, DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031396/dac8775evm-dac8775evm-setup

器件型号:DAC8775EVM
主题中讨论的其他器件: DAC8775

尊敬的 TI:

我已将24V 连接到 DAC8775EVM 上的 J2。 我已经尝试过 GUI 工具、但看不到任何输出。 还尝试了以下命令序列。

写入0x06 0x01    //选择降压/升压寄存器
写入0x07 0x01    //配置降压/升压寄存器
写入0x03 0x20    //选择 DAC 寄存器
写入0x04 0x800   //配置 DAC 寄存器 Vout 0-5V
写入0x05 0xFFFF // DAC 数据寄存器输出5V (满量程)

哪里出错了?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    感谢您的联系 、我们将在周一前再次与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    您是使用 EVM GUI 配置器件还是 编写自己的编程?  

    为了防止输出从器件中输出、可能会发生两种情况。 首先、通过设置复位配置寄存器(x02)的位4、确保在 EVM 上启用基准。 这将启用 DAC 的基准。 如果没有基准、DAC 没有基准、输出电压将保持在接近0V。 第二、确保 DAC 通道的 DAC 输出启用。 这将是 OTEN、它是配置 DAC 寄存器(0x04)的位12。

    请注意、EVM GUI 在显示器件配置方面非常有用。 即使未具体显示寄存器设置、也可以方便地查看器件配置中的不同选项。  

    吴约瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joseph。

    您能否指导我完成在4-20mA 模式下设置 DAC8775的寄存器设置?  

    我们能否使用 GUI 工具并发送 SPI 命令(寄存器设置)来验证设置?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、


    从您之前的帖子中、您可以获得设置 DAC 器件以进行操作所需的大部分资源。 正如我提到过的、我认为您可能只需要基准和 DAC 通道使能。 我认为对器件进行编程的基本流程类似于数据表中的图107 (如下所示)。

    但是、我可能会使用如下序列:

    复位
    启用参考
    为每个通道配置/启用降压/升压
    为每个通道将 Mode (模式)设置为4至20mA
    设置 DAC 数据寄存器
    启用每个通道。

    对于 GUI、这不是查看数字命令的好方法、但可以完成。 每个按钮或选项卡都是指发送到器件的一些 SPI 命令、因此您至少可以看到需要设置什么才能按照所需的方式配置器件。 即使没有为器件显示完整的寄存器映射、您也可以对器件执行单独的读取和写入操作。 在 EVM GUI 中、您可以看到 GUI 左上角的方框图和简单 I/O 选项卡。 简单 I/O 选项卡可用于读取或写入各个器件寄存器。

    如果您有示波器或逻辑分析仪、则可以查看进入器件的数字通信。 同样、您可以在 GUI 中设置器件配置、然后查看与器件通信的内容。


    吴约瑟