This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:DAC8760IPWPR 引脚对引脚替代产品

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8560, DAC7760, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029857/dac8760-dac8760ipwpr-pin-to-pin-replacements

器件型号:DAC8760
主题中讨论的其他器件:DAC8560DAC7760

您好!

我有一位客户使用 DAC8760IPWPR、但面临电源短缺。 客户实际上仅使用器件的电压输出。  DAC7760IPWPR 被确定为引脚对引脚替代产品、但没有任何 TI 库存。 是否有任何其他器件可提供引脚对引脚替代?

如果确定需要重新设计电路板、 则考虑使用 DAC8560。

谢谢、

Christian Greeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    DAC7760基本上是 DAC8760的12位版本、DAC8760是一款16位器件。 遗憾的是、TI 没有任何其他引脚对引脚替代器件。

    他们需要的 DAC 输出范围是多少? DAC8760是一款高电压 DAC、如果电源足够高、则可提供±10V 的电压输出。 但是、DAC8560基本上是一个5V 器件、如果使用足够大的基准电压、最大的输出范围将是5V。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    客户未回复您的问题。 如果我听到任何回声、我将进行回复。 感谢你的帮助。

    基督教