This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:16通道数据记录器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030006/ads1256-16-channel-datalogger

器件型号:ADS1256
主题中讨论的其他器件: ADS124S08EVM

我想使用 ads1256:两个数字用于10通道 K 型热电偶和3 nos 4-20 mA 输入  

我的问题是、我能否单独使用 PGA 功能、对于 K 型、该功能为10个温度通道、具有自动冷端补偿功能、而其他三个通道相当于软件中定义的压力范围   

请提供应用手册支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    ADS1256只有8个单端输入(或4个差分输入)、因此您需要2个 ADC 来测量>8个通道。

    ADS1256 (或任何其他器件)也没有自动冷端补偿。 您需要分立式温度传感器或模拟温度传感器(例如 RTD 或 NTC)来执行此功能。

    以下是我们的热电偶指导手册文档的链接。 有关如何测量 TCS 的信息、请访问 :https://www.ti.com/lit/an/sbaa274/sbaa274.pdf

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是因为有两个单独的信号,一个是 T/C,另一个是4-20mA,所以我必须使用单独的 ADC,以及如何与8位微控制器连接,以及如何实现相同的信号:rdgs 到微控制器,我们将在后面讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    您不一定需要使用1个 ADC 进行 TC 测量、而使用1个 ADC 进行4-20mA 测量。 我将以 ADS124S08EVM 为例、说明如何仅使用一个 ADC 测量 TCS 和4-20mA: https://www.ti.com/lit/ug/sbau272a/sbau272a.pdf

    此器件 EVM 具有 TCS 和电流分流器的输入路径:TCS 显示在第5.1.1.2和5.1.2.3节(其中还讨论了如何使用热敏电阻 RT2实现冷端补偿)中,而电流测量结果显示在第5.1.3节中。 这将非常好地指示如何实现外部电路。 然后、您可以将其外推为10倍 TCS 和3个4-20mA 电路。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢
    但如何配置 T/C、冷端和4-20 mA 测量:这意味着我必须使用 PGA 和参考来单独配置并在软件中使用:任何应用手册???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    Bryan 将于下周二离开。

    您是否已在上面提供的链接 Bryan 以及 ADS124S08数据表中查看过 EVM 用户指南?  这两个文档都提供了您所需的所有信息。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    我同意 Dale 的说法、我在这里为您提供了大量信息、以便您开始设计。

    您能否尝试将方框图或原理图组合在一起、然后再提出具体问题?

    您还可以查看以下参考设计、了解有关如何设计系统来测量传感器/过程输入的信息:

    布莱恩