This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B04-Q1:原理图设计是否需要 EEPROM?

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131B04-Q1, ADS131B04-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029654/ads131b04-q1-is-eeprom-necessary-for-schematic-design

器件型号:ADS131B04-Q1

您好、TI 专家、

我的客户正处于其新产品的设计阶段。

他们看到 EVM 中有 EEPROM。

并在 EVM 用户指南中看到了以下说明。

--

如第1节所述、EVM 与 PHI 连接并通过 USB 与计算机通信。 EVM 上有两个 PHI 与之通信的器件:ADS131B04-Q1 ADC (通过 SPI)和 EEPROM (通过 I 2C)。 EEPROM 预编程了配置和初始化 ADS131B04-Q1EVM 平台所需的信息。 当硬件被初始化时、EEPROM 不再使用。

--

我的问题是、

1.初始化是否需要 EEPROM?

2.如果没有、我可以在 MCU 中存储初始化设置并将其与 SPI 接口一起使用吗?

3.请向我提供有关此事的任何资料。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    ADS131B04-Q1上的 EEPROM 仅用于我们的 EVM 硬件、 您的客户在其终端系统中不需要该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢你的答复。

    然后、我的客户可以将初始化设置存储在 MCU 中、并使用 SPI 接口将其恢复。

    您能再次确认吗?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    正确。  EEPROM 仅设置 PHI 和 EVM 之间的接口、客户的软件/初始化例程将存储在其 MCU 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这是我的客户提出的另一个问题。

    他们希望在不连接 MCU 的情况下生产产品、只需为 IC 加电并立即运行即可。

    在这种情况下、我是否需要使用 EEPROM?

    2.如果是、我可以使用哪些引脚进行 EEPROM 连接?

    3.我可以在 EVM 中使用 EEPROM 固件进行初始设置吗?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    如前所述、ADS131B04 EVM 上的 EEPROM 仅与 PHI 相关-它保存 EVM 制造日期、PCB 名称、版本等信息  EEPROM 不控制 ADS131B04、也不能控制 ADS131B04。  ADS131B04不能用作 SPI 控制器、必须从外部驱动、请查看数据表中的第8.5.1节。  然后、您的问题的答案是1)否、2)不适用和3)否