This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S022:IN0上的数据异常

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030245/adc128s022-data-anomaly-on-in0

器件型号:ADC128S022

您好!

你好。

我们的客户正在使用 ADC128S022、他们在 IN0上注意到这种行为:

"我们面临的组件问题是、当我们在组件的 IN0上施加1VDC 及更高电压时、所有其他模拟 I/O 值都将被拉高大约10-30mV。  

如果对 IN1-IN7的任何其他引脚施加电压、则不会发生这种情况。

组件 已正确去耦。

直接施加到 IN1上。 排除了 PCB 布线。

在我们的标准运行模式期间、芯片选择引脚会定期关闭和打开。

附件是我们原理图的屏幕截图。"


期待您的意见。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    客户是测量外部输入引脚处的电压来确定这个新的偏移、还是只在 IN1-7输入的 ADC 代码中看到结果? 将信号施加到输入引脚的用途是什么? 记录输入中的移位时、是否所有输入引脚都被提供一个信号? 如果 VA 电压增加或降低、偏移量是否会变化? IN0上的电压大小是否会影响其他输入引脚看到的偏移?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    感谢您的回答。

    以下是他们的反馈:

    "我们测量了输入引脚、但它没有显示该偏移。

    它仅显示在 IN1-7输入的 ADC 代码上。

    将1VDC 电压施加到输入引脚。

    所有输入引脚均通过 RIS 电阻接地。 我们的测试在 输入端高达3VDC。 RIS 是一个1.3kΩ Ω 电阻器。



    我们现在将 VA 连接到 VD。

    电压偏移随 IN0上的电压增大而增大。 IN0上的1VDC 将其他输入拉至高达15-20mVDC。 0.3VDC 将其他输入上拉至高达5mVDC。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我想对这一请求采取后续行动。 如果有任何进展、您能告诉我们吗? 谢谢你。

    此致、
    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您的耐心等待。 上周结束时、我离开办公室、明天我将回到您的办公室。


    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我正在从一位同事那里获得一些额外的帮助。 我预计本周还会收到一些其他反馈。


    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    与此机会相关的 FAE 通过电子邮件联系了我、我们将继续在那里进行对话。 我将在达到分辨率后更新此线程。


    此致、

    Scott