This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5292:数据表问题和勘误表

Guru**** 2685815 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1028446/ads5292-datasheet-questions-and-errata

器件型号:ADS5292

您好!

在 ADS5292数据表中 、我们希望澄清以下两点:

1) 1)在数据表第52页上、添加了声明"该12位 ADC 在80MSPS 下可实现70dBFS SNR。 如有必要、其输出分辨率可配置为14位和10位。" 但寄存器表实际上并未标识10位操作的位设置。 通过猜测、我们了解到这在寄存器0x46中、位 D8设置为高电平、但想知道为什么数据表中部分省略了这一点?

2) 2)寄存器0x50至0x55处理引脚对到通道数据映射、但不指示哪些位涉及哪些通道。 例如、在寄存器0x50的第一行、有四个 X 表示 D3到 D0位控制哪个通道映射到 OUT1A 对。 对应是从左到右(D3将 Ch1映射到 OUT1A)还是位幅度(D3将 CH4映射到 OUT1A)?  

关于第2点、我们在 ADC 软件复位后尝试读取寄存器内容、以查看默认值(我们假设将通道映射到1:1对)、但这些值不会显示出来。 如果我们将值写入这些寄存器、它们会正确回读、因此我们不确定那里发生了什么。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aiden、

    对于您的第一次查询、数据表中没有包含该查询的具体原因。 这是数据表错误。 非常感谢您提出这个问题。 我们将在将来的版本中对此进行纠正。 下表显示了不同分辨率下的寄存器0x46位信息、

    /resized-image/__size/1280x480/__key/communityserver-discussions-components-files/73/10_2D00_BIT-RESOL.PNG

    对于第二次查询、在数据表的第50页上有一个表格、显示了如何使用 MAP_CH_TO_OUTn 位。 我将添加该快照以供参考、

    为了简单起见、我们考虑使用单线模式。 从上表中、如果要将 CH1映射到 OUT1、请将 MAP_CH1234_TO_OUT1设置为"0000"。 如果要将 CH3映射到 OUT2、请将 MAP_CH1234_TO_OUT2设置为"0100"。 通过使用上表、可以设置通道映射、其方式与上表中的方式类似。

    希望以上解释能回答您的问题。 如果您需要更多帮助、敬请告知。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我很高兴我没有对缺少10位设置感到失望、但我很失望、我错过了整张桌子来回答我的问题。

    我仍然不清楚为什么复位后默认寄存器值的读出不起作用、但器件在模式和正常工作模式下根据需要工作。