This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2004:使用电阻式触摸屏进行设计

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031295/tsc2004-designing-with-resistive-touch-screen

器件型号:TSC2004

大家好、  
我在 其中一个项目中使用 TSC2004IRTJT。
我们使用 的显示屏是1743、 它具有带模拟输出的电阻式触摸屏。
我计划使用  TSC2004IRTJT 将这些模拟值转换为 I2C、以便我的控制器可以读取这些数据。
1)。  TSC2004IRTJT 是否是我所用的正确选择?
2)。  TSC2004IRTJT 芯片上 AUX 引脚的用途是什么?
3)。 我想在检测到触摸时将主机 MCU 从低功耗模式唤醒。 我想 Pin ~PINTDAV 可以完成该任务吗?
4)。 我的器件将由3.7V 电池供电运行、因此我需要一个功耗极低的控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSC2004是一款低功耗器件、功耗可低至39ua。

    AUX 引脚是一个可被数字化的附加模拟输入。  

    PINTDAV 应可用于 MCU 唤醒

    这些操作需要具有 X+、X-、Y+、Y-端子的触摸屏。 您选择的显示器具有这些连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、
    感谢你的答复。
    如果我没有任何模拟器件可读取、我是否可以使 AUX 引脚悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该使用一个1k 电阻器将其接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复