This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:ADS1278 EVM LabVIEW 代码密码

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO, ADS1278EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031038/ads1278evm-pdk-ads1278-evm-labview-code-password

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1278ADCPro

我正在使用您的 ADCPro 软件来评估 ADS1278。
我想将您的 EVM 连接到我的定制板上的 ADS1278
为此、我需要修改 ADCPro 应用中的 LabVIEW 代码
但已安装的文件受密码保护
您能否共享密码以允许编辑我的应用程序的 ADCPro 代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilbur、

    最新版本的 ADCPro 在源文件中不应具有任何密码保护、您可以在插件> EVM > ADS1278目录中找到 ADS1278的文件。 如果您的 ADCPro 版本受密码保护、您可能需要尝试重新下载并安装最新版本!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不变。 adcpro_v2.zip 文件夹中的所有文件都受密码保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilbur、

    我认为您不 需要访问该 zip 文件夹中的文件、因为它们主要是 ADCPro 主目录中项目的冗余或存档版本。  

    话虽如此、您的目标是如何实现这一目标? 通常、当 我们看到客户想要 将 EVM 与其系统连接时、他们只需直接连接到 ADC、而不使用 MMB0。 老实说、如果您不使用同一个处理器、这将是一项巨大的努力来调整代码和 GUI。 此外、我只想提醒您、这些 GUI 通常不是在内部开发的、因此除非严格涉及 ADS1278或未修改的 GUI 操作、否则我们将无法在此过程中为您提供任何技术支持 (即、我无法让您深入了解任何 GUI 代码的实际工作方式、因为我不知道)。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的产品中将嵌入 ADC1278、因此(由于资源有限)我们希望利用您的 LabVIEW 代码和 EVM 主板上的 DSP 与我们的系统进行交互。 我们遇到的问题是、您的 LabVIEW 代码显然会查找位于 ADS1278模块上的 EEPROM 代码、并且在连接到我们的1278板时无法找到该代码、因此会崩溃。 该 zip 文件夹包含 LabVIEW 程序的源代码、我们有一位 LabVIEW 专家。 我们希望修改您的代码、以修复与1278通信的接口以及导致原始设计代码频繁崩溃的一些计时问题。 当前的 ADCPro 具有分析系统性能所需的许多测试功能(FFT、直方图、数据采集)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他注意事项:ADS1278EVM-PDK 不允许使用 SPI 接口。 我们需要进行修改以使用 SPI。 这样、我们就可以使用用于 DataCapture 和分析的 DSP、建立一个到 ADS1278板的测试接口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wilbur、

    感谢您的澄清

    我至少可以解决 EEPROM 问题、因为这已开始影响许多基于 Windows 10的系统。 下面是一个显示如何禁用 EEPROM 检查的线程: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/533653/ads1278evm-pdk-wont-load-eeprom

    另一个允许您自己保存更改的原因是 :https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029829/ads1278evm-pdk-adcpro-data-recorder-error-code

    我和一位同事谈到了源代码、他说 ADS1278模块的代码包含在目录中、无需 ADCPro 密码。 您可以在此处找到它: C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1278\SOURCE\ADS1278EVM LabVIEW source.zip

    请注意、我们还有另一个称为模拟工程师计算器的工具、其中包括一个数据分析套件。 您只需要能够将捕获存储在工具可以加载的文件中:

    如果这看起来很有用、您可以在以下位置下载它: https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    我希望 这对您有所帮助!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是朝正确方向迈出的一步。 我的 LabVIEW 家伙说他现在可以打开文件、但缺少一些库或模块。 它们可能位于已安装目录中的其他位置、因此我们需要几天的时间才能将它们全部列出并搜索目录。 谢谢。