This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 的噪声密度

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1025639/noise-density-of-adc

主题中讨论的其他器件:ADS8329

尊敬的支持团队:

我想了解下面 ADC 噪声的详细信息。

请 向我们介绍 ADC 内部噪声。

噪声有哪些种类、它与噪声有何关系、如何测量噪声等?

SNR 是否代表所有噪声?

  • SNR
  • 量化噪声
  • 热噪声
  • 切换噪声
  • 噪声(在 ADS8329的数据表中、它是什么类型的噪声?)

2.过采样可以降低什么噪声?

量化噪声是唯一的改进吗?

还是会改善 ADC 内的所有噪声?

还请向我们介绍改进和非改进机制。

3、无论噪声是按总数量还是按噪声密度讨论、我认为它都会发生变化。

噪声密度在我的设计中很重要。

请在通知我们时包括总数量或噪声密度。

4.我要感谢您介绍有关这些方面的任何好应用手册。

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 请向我们介绍 ADC 内部噪声。

    噪声有哪些种类、它与噪声有何关系、如何测量噪声等?

    • SNR

    信噪比使用满量程 RMS 输入信号计算、并将其与 RMS 噪声进行比较。  它包括所有噪声源。  该公式如下所示、并在我们的精密实验室系列中进行了介绍。  通常为宽带宽类型 ADC 提供 SNR。

    SNR = 20*log (Vfssr_rm/Vn_rms)

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-calculating-total-noise-adc-systems

    • 量化噪声

    量化噪声是在将连续信号转换为量化信号时引入的“舍入”误差。  分辨率更高的器件具有比分辨率更低的器件更低的量化噪声。  如果您将直流输入应用于 ADC 并在器件的直方图中看到一列,则表明它是“量化噪声主导”。  另一方面、如果您看到高斯分布、则热噪声占主导地位。  我们在高精度实验室系列中对此有大量内容。

    https://training.ti.com/types-noise-adcs

    • 热噪声–与绝对温度的平方根成比例的噪声
    • 转换噪声–转换为 LSB 的 ADC 噪声。 可以将其视为位到位转换发生的不确定因素。
    • 噪声(在 ADS8329的数据表中、它是什么类型的噪声?)。 这是 ADC 的总噪声。  通常、这不包括基准噪声、因为这将取决于所连接的基准。  您可以将其视为与转换噪声相同、但以 UV 而不是代码给出。
    1. 过采样可降低什么噪声? 所有类型的噪声都通过过采样得到改善

    量化噪声是唯一的改进吗? 否  过采样会引入数字滤波器和噪声整形。  请参阅我们的高精度实验室系列。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-sar-delta-sigma-basic-operation

    还请向我们介绍改进和非改进机制。

    1. 无论噪声是按总数量还是噪声密度进行讨论、我认为它都会发生变化。

    下面的视频介绍了噪声密度如何转化为总噪声。  通常、总噪声用于计算系统误差、因为总噪声以与信号相比较的单位(例如、电压或代码)为单位

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-calculating-total-noise-adc-systems

    1. 感谢您介绍有关这些方面的所有优秀应用手册。

    ADC 和放大器精密实验室都详细介绍了噪声。  下面是放大器噪声成分。  我会首先观看该视频、然后介绍所有 ADC 内容。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art-San

    感谢您的善意解释。

    请在下面通知我吗?

    *转换噪声是否包括热噪声和量化噪声?  

    * SNR 和转换噪声 的输入条件是0V 还是任何特定信号

    此致、

    Takahashi Hirokazu