This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408EVM:输出电压滤波

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81408, OPA659, OPA202, DAC70508, DAC70004, DAC81001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1028118/dac81408evm-output-voltage-filtering

器件型号:DAC81408EVM
主题中讨论的其他器件:DAC81408OPA659OPA202DAC70508DAC70004DAC81001

您好!

我将 DAC81408用于共模电压、并在具有差分 IF 输入的 IQ 调制器上进行 LO 零。 DAC 的输出引脚电阻连接到 IQ 调制器、DAC 在开启时会增加5dB 的噪声。 我想在 DAC 输出线路中添加一些直列式低通滤波器、以降低增加的噪声、但我想知道是否有人可以推荐某些器件、因为我不确定 DAC 在加载50-200欧姆之间的任何电容时可以处理多少电容。 数据表指出、Rload=open 时的最大值为1nF。

提前感谢您、

Dragan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dragan、

    感谢您的提问。 我的同事 安布 今天晚上将能够去看看并作出回应。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dragan、

    除了驱动负载、您还必须考虑基于 IQ 模块化带宽的输出驱动(输出驱动运算放大器)的 BW 要求。 DAC 输出缓冲器提供高达40欧姆的电阻、因此您可以驱动50至200欧姆、但不确定 BW 可以处理。   

    此外、您还可以考虑执行以下操作  

    DAC81408具有78nV/Hz 输出噪声密度,您可以在自己的应用中考虑使用 TI 的低噪声 DAC  

       

    2.在 DAC 和 IQ 输入之间使用高带宽运算放大器。

    希望这将有所帮助   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbu、

    感谢你的答复。  

    在本例中、我不关心带宽、因为我不使用该 DAC 驱动调制器。 我将该 DAC 仅用作直流源、我将电阻馈送到调制器的输入端以实现共模电压和 LO 归零。 (方框图如下所示)

    我想在接地端添加电容器以缩短较高的频率、但由于1nF 在1MHz 时提供160欧姆电阻、因此我希望可能已经有一些推荐的解决方案。  

    否则、我将探究噪声较低的 DAC。

    此致、

    Dragan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dragan、

    是否要将1nF 直接连接到 DAC 输出?  如下所示添加 RC 滤波器、并根据您的高频成分选择 fc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbu、

    是的、我喜欢做这样的事情。 理想情况下、电容器应大于1nF、但我不确定 DAC 是否能够提供足够的电流为1nF 电容器充电。 你认为没关系吗? 我不想尝试太多,因为评估板不便宜:)。

    感谢你的帮助、

    Dragan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dragan、

    最好 在 DAC 输出端添加高电流缓冲器。     对于更高的 CL 负载、您可以考虑以下器件 OPA202、 OPA659  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安布、

    感谢您的建议。 我将尝试您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anbu、您好!

    我想知道您能否推荐噪声密度更低的 DAC?  

    它可以是14位 DAC、8个通道和串行 SPI。

    提前感谢您、

    Dragan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dragan、

    DAC70508,14位,8通道-噪声密度50nV/RHZ @ 1kHz G=1和内部基准  

    DAC70004、14位、4通道-噪声密度60nv/RHZ @ 1kHz 和外部基准。

    TI 最近发布了具有7nV/ RHZ 和分辨率 为20/18/16 (DAC81001)位的单通道的极低噪声器件 DACx1001系列。

     如果您的应用 需要 超低噪声、您可以考虑使用这些器件。