This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:数据表中关于 Tprog 值的混淆

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029919/afe5808a-confusion-about-tprog-value-in-datasheet

器件型号:AFE5808A

您好!

根据 AFE5808A 数据表、tprog vale 为(3/7) XT + tdelay 纳秒(第17页的7.9输出接口时序表)。 如果输入时钟频率为40MHz、且 tdelay 典型值为5.4ns (第16页的7.7开关特性表)、则 tprop 应为112.5ns、而不是该表中显示的16ns。 是否有错误或我是否误解了某件事? 谢谢

此致、
C.J.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    在 tprog 公式中、T 表示时钟周期。 对于40MHz 时钟、T = 1/40M = 25ns。 根据公式、tprog = 3/7*25 + 5.4 ~ 16ns。 请告诉我们进一步的问题。

    此致、

    Kalyan