This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:开路通道转换结果

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031955/tla2024-open-channel-conversion-result

器件型号:TLA2024

大家好、员工

让我向您询问有关 TLA2024IRUGR 运行情况的问题。

在启用4ch 输入时、我在输入断开的情况下获得 AD 值。
结果是200-400mV 的值。
我认为预期值将为0V。

请告诉我、当在模拟输入端子被设定为打开的情况下执行 AD 转换时、为什么它不变为0V。

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cafain-San、

    当输入相对于系统 GND 断开并悬空时、无法准确地判断将测量的电压。 如果内部多路复用器设置为测量差分信号、则可以通过将 VAINp 和 VAINn 输入短接在一起来保证测量0V (加上 TLA2024的内部偏移)。 如果多路复用器配置为单端模式、则 VAINn 输入从内部连接到 GND、因此还需要将 AINx 输入连接到 GND 以测量0V。

    此致、

    Scott