This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:带 GND 屏蔽热电偶

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030920/ads124s08-with-gnd-shielded-thermocouple

器件型号:ADS124S08

您好!

我们使用 ADS124S08 ADC 构建了一个用于测量6热电偶的设计。

未连接热电偶护罩时、所有部件均按预期工作。

屏蔽层连接到连接点。

如果我们将屏蔽层连接到 GND、则测得的电压(Diff)错误。

Tc+=+4mV

Tc-=-4mV

DIFF 应为8mV、但 ADC 的读数约为0.5mV

如果不进行分流、ADC 的读数为8mV

那么、我们的设计中有什么问题呢?

我们应该使用双极电源吗?

大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V_AN = 3V3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如果我理解正确、您将使用接地热电偶、如 《热电偶测量基本指南》中图3中间所示。  这是第三根导线吗? 或者、您能否更准确地解释热电偶是如何接地的?

    我认为、所发生的情况是、当连接到接地端时、热电偶不再是相对于 ADS124S08模拟接地的浮动电压。  相反、热电偶电势现在直接接地。  如果您启用了 PGA 并使用任何增益、则输入现在超出 ADC 的输入范围。  可以通过禁用并绕过 PGA 来验证这一点、以查看条件是否改善。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    是的、这是一个接地热电偶、如图3中的中间 TC。

    屏蔽层是第三根电缆(电缆的屏蔽层)、与保护性接地端相连。

    我们的 GND (ADC GND)也接地。

    因此、TC 屏蔽层连接到 ADC GND。

    使用示波器测量 GND:

    未将屏蔽层连接到 GND -> Tc+和 Tc-约为1、5V (加热时为+/-4mV)

    屏蔽层连接到 GND -> Tc+为+4mV、Tc-为-4mV

    我还了解了 PGA 输入范围、我们超出了这一范围。

    WEN 可以尝试禁用 PGA 并查看它是否有用。

    我的问题是、当使用+/- 2、5V 作为 ADC 电源时、它是否可以解决这个问题? (AVDD 和 AVSS)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如果您使用双极模拟电源、输入范围将随电源范围而变化。  即使启用 PGA、这也允许测量低于接地值。  如果进行此更改、还应考虑原理图中需要从接地更改为 AVSS 的其他连接、例如输入上的下拉电阻器。  此外、REFCOM 必须连接到与 AVSS 相同的电位。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob、

    我将原理图更改为双极电源。 如果您未发现接地热电偶原理图有任何问题、则将投入生产。

    AINCOM 应该连接到-2V5还是 GND?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我看不到任何问题。  AINCOM 与任何其他模拟输入相同。  请参阅数据表 10.1.5中 有关未使用的输入和输出的部分。

    此致、

    Bob B