This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:关于分频

Guru**** 2527760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031182/ads131a02-about-frequency-division

器件型号:ADS131A02

大家好、团队、

 我想知道 ADS131A02的分频。

当 CLK1被设定为1/4分频并且 CLK2被设定为保留时、频率不分频

如果我将其设置为"保留"、是否会出现问题? 还是应该为 CLK1设置1/2、为 CLK2设置1/2?

此致、

阿达奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Adachi,

    感谢您的发帖。

    "保留"是指"请勿使用"。 如果您希望调制器以1/4 CLKIN 频率运行、请按照建议将 CLK1和 CLK2分频器设置为"1/2"。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    谢谢。 我知道。

    此致、

    阿达奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    如果 CLK2设置为保留、ADC 如何工作? 我是否无法获得正确的测量值?

    此致、

    阿达奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Adachi-San、

    请勿使用 ICLK_DIV[2:0]= 000。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    好的。  我知道。

    此致、

    阿达奇