This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:在较低频率下使用

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031930/ads42lb69-using-at-lower-freqs

器件型号:ADS42LB69

关于使用 ADS42LB69降低频率的问题、这意味着从100k 到~ 1MHz。  对于能够很好地驱动该 ADC 的 FDA、我想获得一些 TI p/n 建议吗?  

侧面问题:对于此处所关注的频率、使用为差分输出设置的仪表放大器(全部采用相同的封装)驱动 ADC 会出现什么问题?  ADS42LB69数据表(见第61页的底部)在较低频率下提供了输入阻抗图、该图显示了在电容较小的情况下具有相当高的电平。  与运算放大器相比、FDA 是否具有更好的驱动性能?  SNR 更高?  在较高频率下、我看到了优势、但我不确定频率是否较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    请将您的问题发送给高速放大器组、因为这不仅仅是一个放大器问题、而是一个 ADC 问题。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我已经在放大器论坛中发布了此帖子、因此您可以删除我的初始帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将关闭此帖子。