This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7047:如何使用差动 ADC 作为伪单端 ADC

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7047, ADS7043, TIDA-01355, ADS7046, ADS7056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1026941/ads7047-how-to-use-diff-adc-as-pseudo-single-ended-adc

器件型号:ADS7047
主题中讨论的其他器件: ADS7043TIDA-01355ADS7046ADS7056

各位专家、您好!

由于某些问题、我们必须使用差动 ADC。

您能不能建议将此器件用作 伪差分单极 ADC。 示例:从何处连接-ve 引脚? 我们是否需要使 ADC/模拟 GND 从传感器 GND 获取?

我们能否通过内部校准实现 FS 测量?

我们能否连接多路 ADC 以进行单次测量(例如:TIDA 1355)。

谢谢、

Deepa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    ADS7047是单极 ADC、因此我不确定-ve 引脚的含义。 您能澄清一下吗? 正确之处在于它是全差动的。 此处可选择使用 ADS7043、因为这是同一系列中的伪差分器件。  

    此处还可以使用多个 ADC、如 TIDA-01355设计所示。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    我们有单端传感器输出。 选择了 ADS7046、但没有可用于此产品的经销商。 因此我们将切换到  

    ADS7047 12. 3. 全差动 X2QFN (8):1.5mm×1.5mm

    此 ADS7047被写为 FD 和全差分输入范围:±AVDD。 那么、问题是如何将此 FD 连接到 SE 传感器。

    谢谢、

    Deepa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    我想我对你原来的问题感到困惑、但我现在理解了。  

    ADS7047是一款全差分 ADC、需要恒定共模电压 AVDD/2。 因此、您不能将 ADS7047用作伪差分 ADC。 如上所述、ADS7043是伪差分 ADC、可用作可行的选择。  

    如果您需要 ADS7046和 ADS7047提供的3MSPS 吞吐量、我建议使用全差分放大器将单端传感器信号转换为全差分信号。 如果这听起来像您想要采用的路由、我提供了一个可使用的示例电路。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    很高兴听到  ADS7047是一款全差动 ADC。 INN 连接到 GND 时的行为方式。  由于预算和空间问题、我们无法承受另一个芯片。

    Maxim 和 Analog Sites 建议将"Diff SAR ADC"连接到信号接地、  以消除直流共模电压。 我希望 TI ADC 也能实现类似的效果。

    BR、

    Deepa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    您无法将 AINM 引脚连接到 GND。 ADS7047具有 AVDD/2的共模((AINP - AINM)/2)要求。 如果 AINM 连接到 GND、则在某些情况下会违反共模要求、从而导致不良数据输出。 为了将负输入连接到 ADC、您需要一个"真差分" ADC。 真差分 ADC 支持更宽的共模范围、通常为0V 至 Vref。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    为了避免 THSxxx,我是否可以将1.65v 连接到 AINM? 其中 Vref/AVDD =3.3V。

    如果 AINM 是恒定的、限制是什么? 我可以使 FScale=0到3.3V 吗?

    谢谢、

    Deepa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    您可以使用 ADS7043等伪差分 ADC 来实现这一点。 如果使用 ADS7043、您还可以获得0V 至3.3V 的满量程范围。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以并行使用三个 DE ADC 来获得更高的采样率...?? 与  TIDA-01355类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    是的、这是可能的。 但是、应注意参考设计中提到的一些注意事项。 我还在下面添加了一个链接、指向有关交错式 SAR ADC 的文章、我认为这会有所帮助。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slyt731

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    谢谢。。。

    本节介绍了 SE ADS7056、而我将使用 DE ADS 7047。 外部 RC 滤波器需要如何计算? 我是否需要将+ve 引脚连接到 SESR 或高侧、而-ve 引脚连接到传感器的 GND?

    BR、

    Deepa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    使用 ADS7047、您将需要单端到差分转换。 为什么不使用伪差动 ADS7043? 借助 ADS7043、您可以将传感器输出连接到 AINP 引脚、并将 AINM 连接到共模电压(Vref/2)。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    我们需要高采样率、因此我们选择了 ADS7046 (可以并联连接以提高采样率)、但该器件不可用。 我们切换到 ADS7047。 现在的问题是、我们如何并行连接多个 DE ADC 以获得更高的采样率。

    请分享具有时间交错方法的用于 DE ADC 的 AN 吗?

    BR、

    Deepa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    无论输入架构如何、交错 ADC 的方法都是相同的。 因此、对于差分或伪差分、交错式单端 ADC 是相同的。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    对于 SPI 总线、该 ADC 可以加载多少?

    CSDO = 20pF 是否正确、SPI 总线将以20pF 加载总线?

    (我们计划在单路总线上安装两个 ADC……)

    BR、

    Deepa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    典型的 SDO 电容为2.3pF。 我相信 Csdo 是指 Idvdd 电流测量期间的负载电容。  

    此致、

    Aaron Estrada