This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8558:GUI 软件需要管理员权限才能运行

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031746/ads8558-gui-software-requires-administrator-privileges-to-run

器件型号:ADS8558

与一年前 针对 ADS9244软件提出的问题类似,ADS 8558EVM-PDK、 SLYC145A-ADS8588SEVM-PDK 软件(修订版 A)需要最新的下载
运行软件的管理员权限。

与我们的环境安装一样、需要管理员权限是可以的、因此不能要求他们随后只运行 GUI。

是否有一个软件版本可在没有管理员权限的情况下运行?

此致

  Stephan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的理解是、GUI 在安装过程中需要管理员访问、因为会对程序文件目录进行写入。  但是、我们和 其他一些客户的 GUI 体验是、GUI 在初始安装后不需要管理员访问。  GUI 应仅在安装后尝试写入公共文档文件夹。  尽管如此、这些情况是动态的、并且基于可能安装的任何其他组件、可能会发生冲突。  您是否会分享在尝试运行 GUI 软件时收到的错误消息的屏幕截图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、。 安装的文件中显示了"Admin Shield":

    请注意、安装文件很旧(2018年12月)、可能有更新版本可用吗?

    启动时、它会要求您具有修改该位置中文件的权限:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。  如前所述、我们公司安装的保护软件会导致一些意外情况。  我查看了发布日期、您的版本看起来是正确的版本。  在此时间发布的 GUI 在某些受限位置与某些文件进行交互、ADS8588EVM-PDK 就是这种情况。  

    回到您最初的问题之一、 我们没有不同版本的软件、没有相同的限制/要求、并且软件当前没有计划进行任何更新或刷新、这使我们能够进行修复此问题所需的一些架构更改。  我们了解这种情况给您带来的不便、并已收到有关这些情况的反馈、并且在最近的 GUI 版本中更加小心、以确保它们在初始安装后无需管理员权限即可运行。