This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101CVAL:此 EVM 是否可用于 DAC121S101QML-SP 的每个器件型号?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101QML-SP, DAC121S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031655/dac121s101cval-can-this-evm-be-used-for-the-every-part-number-of-dac121s101qml-sp

器件型号:DAC121S101CVAL

你(们)好

EVM  上 DAC121S101的器件能否替换为 DAC121S101QML-SP 的每个器件型号?

我想知道 DAC121S101WGRQV 和 5962R0722601VZA 是否 可用于 EVM。

默认情况下、EVM 上的器件型号是什么?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Takahashi-San、

    EVM 上使用的器 件是 DAC121S101WGMPR (飞行前工程原型)。 也 可以使用 DAC121S101WGRQV (5962R0722601VZA)和 DAC121S101WGRLV (5962R0722602VZA)器 件型号、因为它们具有相同的封装类型和引脚排列。  

    最棒的

    Katlynne Jones