This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 转 HDMI 转换器

Guru**** 2973170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031457/usb-to-hdmi-convertor

主题中讨论的其他器件:TUSB1064、 TUSB564

我需要一个最好的单 IC 解决方案来进行 USB 2.0或3.0到 HDMI 的转换。 比如加密狗中可用的加密狗。 此外、请共享工作参考.sch 和返修文件(如果可用)   

谢谢、此致

Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek  

    遗憾的是、我们没有单芯片解决方案。

    这是 USB Type-C 吗? 对于 USB Type-C、您可以转到 USB Type-C -> DP -> HDMI。 对于 USB Type-C -> DP、您可以使用 TUSB564和 TUSB1064。 对于 DP -> HDMI、您可以使用我们没有的 DP 到 HDMI 有源协议转换器。

    谢谢

    David