This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:ADCPro 数据记录器错误代码

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029829/ads1278evm-pdk-adcpro-data-recorder-error-code

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCPro

大家好、

我有一个案例、客户在使用 ADS1278EVM 和 ADCPro 软件时遇到"文件中的数据点不足"错误。

随附了测试设置的屏幕截图。

您能否验证此设置是否正确?

谢谢、

Steven Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我认为此样本大小超出了使用此软件可以写入数据文件的连续样本的最大数量。 由于这不是直接通过 USB 进行流式传输、因此在传输数据之前必须在缓冲区中捕获数据、因此存在存储器限制。 我会尝试将 "Samples"框减小到507904以下的值。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    这是客户将样本数量设置为50700时产生的错误消息。  

    感谢您的持续支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您能否尝试进一步将样本数量减少到1000个、以查看是否显示了相同的错误?

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、

    看到类似问题后、我认为问题实际上是您需要禁用 GUI 所执行的 EEPROM 检查。 出于某种原因、Windows 10系统似乎对此有问题。 下面是一个描述如何执行此操作的线程:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/533653/ads1278evm-pdk-wont-load-eeprom

    请注意,为了保存对.ini 文件的更改,可能需要更改该文件的默认权限。 您可以通过转到.ini 文件的属性并将权限设置为完全控制来执行此操作。 我必须这样做才能使 EVM 在我的机器上工作。

    最棒的

    Zak