This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1251:请告诉我有关制造连续性的信息。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1251, ADS1252, ADS125H02, ADS124S08, ADS1260, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031170/ads1251-please-tell-me-about-manufacturing-continuity

器件型号:ADS1251
主题中讨论的其他器件: ADS1252ADS125H02ADS124S08ADS1260ADS127L11

我计划在新产品中使用 ADS1251或 ADS1252。

此产品的制造连续性如何?

(我在网页上查看了生命周期、但我担心生产很快就会结束)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS1251和 ADS1252仍是完全有效的产品、并将遵循以下链接所述的 TI 标准产品生命周期流程。 这些器件很受欢迎且正在供货、因此它们将保持有效状态。

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    如果您有兴趣、TI 确实提供了一些在通道数、速度、传感器激励、高电压前端等方面集成度更高的新型器件。  下面是一些产品:

    ADS125H02

    ADS124S08

    ADS1260

    ADS127L11

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    ・由于我们拥有成熟可靠的软件、我们希望尽可能利用它。
    ・功耗限制和选项有限。
    这就是我选择问题中提到的器件的原因。
    我们将参考答案的内容。