This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:关于读取寄存器

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029569/ads1299-about-read-register

器件型号:ADS1299

您好!

我阅读了数据表、并对读取 ads1299的寄存器有疑问。

我想知道我应该在2个字节之间延迟一些时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    感谢您发帖。  

    2字节之间的延迟需求取决于器件主时钟和 SCLK 频率。 该时序要求(tSDECODE)可在数据表的串行接口时序表7.6和图1中找到。 ADS129x 数据表对 SCLK 计时方法进行了更详细的解释。 请参阅 ADS129x 数据表的第9.5.1.2.1节(第60页)。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 TCT