This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源噪声测量

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS62P25
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030746/power-supply-noise-measurement

主题中讨论的其他器件:ADS62P25

您好!

我在电路中使用24V 直流电源。

我正在尝试设计一个电路来测量24V 上的噪声。

预期噪声为200mV 至400mV 峰间值。

您能不能建议使用任何电路来测量噪声。

流速将是。

24V -->噪声测量电路--> ADC。

我要附上一个方框图供参考。

此致、

Tensil Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tensil:

    有很多方法可以实现这一点。 您能不能为我们提供一些入门信息?  

    您对此测量有精度要求吗?  

    您是否有采样率要求?  

    您是否正在寻找单通道 ADC 或是否有其他要测量的线路?  

    是否需要隔离测量?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您的更新。

    请查找我的评论。

    您是否具有此测量所需的精度?  

    在眼部没有精度要求。 好的越好。

    您是否有采样率要求?  

    我将此噪声测量连接到高速 ADC

    器件型号: ADS62P25

    采样率:125MSPS

    分辨率:12位

    您是否正在寻找单通道 ADC 或是否有其他要测量的线路?  

    ADC 的输入将是差分输入。

    ADC 有2个通道、在一个通道中、我计划通过多路复用器连接此噪声测量、因为我还需要测量其他一些信号。 另一个通道中也有一些其他信号。

    在我的设计中、我还有一些低速 ADC。 即1.6MHz、16位、8通道。 哪种 ADC 更适合此噪声测量。

    是否需要隔离测量?  

    此致、

    Tensil Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tensil:

    根据要测量的噪声的频率、将确定哪个 ADC 更合适。 奈奎斯特定理要求采样率至少是所测量信号的2倍、而较高的采样率允许额外的抽取/平均、从而提高测量精度。   

    由于听起来您不需要 ADC、因此我将把这篇文章移到高速放大器论坛、他们应该能够帮助您调节输入信号以匹配您选择的 ADC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tensil、您好!

     正如 Alexander 提到的、我们需要知道信号的预期频率范围。  您希望使用差分输入 ADC、因此该放大器需要是一个全差分放大器、以便高效地连接到该 ADC。

    谢谢、

    Sima